Loading
Étude de cas | agroalimentaire
Recent ActivityRecent Activity

Les possibilités d’emballage sont illimitées chez Aagard

Ce fournisseur d'équipements d'emballage de pointe utilise de nouveaux outils numériques pour répondre aux exigences de multiples références, de packs de variétés personnalisées – et plus encore.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La machine d'emballage prototype utilise un robot à bras articulé pour sélectionner les produits à partir d'un système de convoyage à technologie de chariot indépendant iTRAK.

Pour le fournisseur d'équipements basé dans le Minnesota, Aagard, le succès repose sur des partenariats étroits avec leurs clients – et une quête incessante de technologies qui offrent des solutions d'emballage innovantes et percutantes.

« L'une de nos propositions de valeur clés est notre approche de collaboration », a déclaré Jason Norlien, vice-président des ventes techniques chez Aagard. « Nos ingénieurs d'applications travaillent directement avec nos utilisateurs finaux pour proposer des idées – et développer des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins et dépassent souvent leurs attentes. »

L'entreprise est de plus en plus confrontée à des demandes de clients pour des options d'emballage de fin de ligne plus flexibles.

« Le commerce électronique est certainement en train de devenir un segment plus important », a déclaré Norlien. « Les usines ont besoin de la flexibilité pour produire des références de caisses en plus petites quantités – et potentiellement même pour expédier directement aux consommateurs. Elles recherchent également de meilleures façons d'automatiser le conditionnement de caisses variées. »

Aagard se concentre particulièrement sur l'utilisation inventive de la technologie de commande Rockwell Automation et des outils numériques pour résoudre ces défis et d'autres défis émergents du secteur.

Redéfinir la flexibilité avec la technologie de chariot indépendant et la robotique

Pour obtenir l'équipement agile et efficace que les clients exigent, Aagard se tourne souvent vers la robotique – et la technologie de chariot indépendant iTRAK® (ICT) de Rockwell Automation. Les conceptions les plus récentes de l'entreprise combinent les deux technologies dans une seule application pour répondre aux exigences de l'emballage varié.

« En utilisant des technologies qui étaient disponibles il y a dix ans, l'approche la plus pratique pour l'emballage varié était le reconditionnement manuel », a déclaré Norlien. « En général, les caisses de produits uniformes étaient expédiées aux co-emballeurs, ouvertes et reconditionnées à la main. »  

Les solutions automatisées d'emballage varié de l'entreprise visent à changer cette équation – et à minimiser les déchets et les besoins en main-d'œuvre. 

Contrairement aux convoyeurs conventionnels basés sur une vitesse et un pas fixes, la technologie iTRAK ICT permet le contrôle indépendant de plusieurs chariots à propulsion magnétique pour transporter les produits. Dans un système iTRAK, les accélérations, décélérations, vitesses et positions sont programmables – et une fois le système en marche, il ajuste automatiquement les vitesses et la distance selon les besoins du processus.

Dans un système d'emballage Aagard, iTRAK s'associe à des robots portiques pour emballer différentes saveurs du même produit dans des milliers de configurations. Dans une conception récente, iTRAK présente divers produits à un robot à bras articulé à six axes qui sélectionne et crée des multipacks personnalisés. Les options sont pratiquement illimitées.

« L'utilisation de la robotique associée à la technologie de chariot indépendant permet aux opérateurs de modifier la configuration des caisses à la volée simplement en sélectionnant la recette appropriée sur l'interface opérateur », explique Jonas Capistrant, responsable de l'ingénierie des applications chez Aagard.

Technologies multiples. Une seule plate-forme de conception.  

Historiquement, l'intégration de la robotique, de la technologie de chariot indépendant et d'autres technologies de mécatronique dans une plate-forme de commande de système a été un processus ardu et chronophage. Dans une application conventionnelle, chacune de ces technologies fonctionne sur un automate distinct.

« Le défi de cette approche est que vous avez besoin d'une main-d'œuvre qui comprend les automates de tierce partie – et sait comment les intégrer dans la plate-forme de commande », a déclaré Capistrant. 

Grâce à la commande robotique cinématique intégrée disponible dans les automates Logix de Rockwell Automation, Aagard peut désormais adopter une approche unifiée de la conception des systèmes. Les capacités cinématiques permettent à l'automate d'exécuter une commande robot multi-axe – éliminant ainsi les automates, logiciels et blocs fonctionnels spéciaux supplémentaires généralement nécessaires lors de l'intégration d'un robot dans une application d'emballage.

« Si vous savez comment programmer un système dans un automate Rockwell Automation avec des coordonnées “XYZ”, vous pouvez programmer les robots », explique Capistrant. « C'est extrêmement bénéfique pour nous, car nous n'avons pas à gérer une équipe d'ingénierie de commande capable de prendre en charge plusieurs plates-formes de commande – et nos clients non plus. »

Accroître la productivité de la conception grâce à la simulation

Pour renforcer la productivité de la conception et l'ingénierie simultanée, Aagard se tourne vers la technologie Emulate3D™. Ce logiciel de simulation/émulation fournit des modèles dynamiques – ou « jumeaux numériques » – qui peuvent être utilisés pour résoudre les défis techniques dans le monde virtuel dès le début du cycle de développement des équipements.

« Nous sommes en mesure de faire fonctionner les robots avant même de les avoir physiquement », explique Capistrant. « C'est un avantage considérable lors du déploiement d'une nouvelle technologie complexe – et cela facilite aussi la collaboration avec les travailleurs à distance qui peuvent travailler sur le système où qu'ils soient. »

De meilleures façons de soutenir les opérateurs : Rapid LaunchTM

Aagard reconnaît que la flexibilité des performances des machines dépend aussi de la compétence des opérateurs. Par conséquent, et pour soutenir ses clients, l'entreprise cherche continuellement des moyens de faciliter l'utilisation, le changement de format et la maintenance des machines.

« Au cours des dernières années, Aagard a mis un accent considérable sur l'amélioration de l'expérience de changement de format », a déclaré Capistrant. « Nous savons qu'il est difficile de trouver des opérateurs expérimentés, c'est pourquoi nous rendons nos équipements plus tolérants en matière de changement de format. »

Plus précisément, l'entreprise a développé les fonctionnalités Rapid Launch pour permettre à n'importe quel opérateur – même avec une formation minimale – de configurer facilement n'importe quelle taille de produit dans une plage donnée. À l'avenir, Rapid Launch sera standard sur tous les nouveaux équipements Aagard.

En savoir plus sur nos solutions OEM.

Publié 6 octobre 2022

Sujets: Empower People Integrated Architecture Agroalimentaire Emballage alimentaire Produits de soins et d’entretien FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk DesignSuite Vuforia Jumeau numérique Emulate3D Technologie de chariot indépendant Automates programmables
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
La RA fait la démonstration de sa valeur pour le conditionnement de la viande
La RA fait la démonstration de sa valeur pour le conditionnement de la viande
Case Study
Case Study
La RA fait la démonstration de sa valeur pour le conditionnement de la viande
Maple Leaf Foods lance un programme pilote unique afin de démontrer comment la réalité augmentée (RA) peut améliorer les opérations dans l’industrie.
LeMatic étend la valeur avec la technologie IIoT
LeMatic étend la valeur avec la technologie IIoT
Case Study
Case Study
LeMatic étend la valeur avec la technologie IIoT
Le fabricant d'équipements de boulangerie LeMatic utilise de nouveaux outils numériques pour apporter plus de valeur aux clients, de la validation de principe à l’assistance après-vente et au SaaS.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Les possibilités d’emballage sont illimitées chez Aagard
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose