Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Débloquez la visibilité temps réel avec une commande unifiée

Drives & Controls magazine affirme que les systèmes d'automatisation existants font courir aux fabricants des risques en matière de sécurité, de performance et de revenus

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vue aérienne d'un complexe industriel qui relie les personnes aux processus de fabrication et aux données d'expédition

Dans le marché mondial actuel, les industries ne peuvent pas se permettre de retards de production, de risques opérationnels ou de prises de décision déconnectées. Pourtant, sous la pression de la rentabilité, la plupart des départements IT/OT sont contraints de gérer des systèmes de données fragmentés et anciens, ce qui rend impossible d’avoir une vue complète de la production.

À l’inverse, les systèmes de procédé et d’alimentation intégrés de Rockwell Automation unifient les sources de données dans une seule interface – libérant des informations opérationnelles qui transforment les opérations. Et ces données temps réel, ces analyses prédictives et cette visibilité de la production peuvent devenir un facteur de différenciation stratégique.

Pourquoi la visibilité des données temps réel est-elle importante ?

Un manque de visibilité sur les données de procédé, de puissance, d'énergie, de commande de moteur et de maintenance prédictive entraîne :

  • Détection tardive des problèmes, arrêts
  • Mauvaise optimisation des ressources
  • Maintenance inefficace
  • Coûts opérationnels plus élevés
  • Processus dupliqués et déconnectés
  • Difficulté à respecter la conformité
  • Risques pour la sécurité

De plus, lorsque l'énergie représente un coût de production important, la visibilité intégrée est essentielle pour la rentabilité.

Une plate-forme unifiée simplifie tout

écran d’ordinateur avec analyses

Remplacez le système de gestion de l'énergie indépendant par une plate-forme de commande unifiée

connectivité réseau

L’Ethernet non modifié connecte et communique de façon transparente toutes les données

horloge

Accédez en temps réel à l’intelligence des dispositifs de commande de procédé et de moteur

Notre système connecté combine le procédé, la puissance et la commande de moteur sur une seule plate-forme. Cela aide les fabricants à simplifier la conception, les tests et l'installation, ainsi qu'à réduire les coûts de matériel, les arrêts, la maintenance et les coûts énergétiques
Vous planifiez un projet de nouvelle usine ou d'extension d'usine ?
Ingénieur et chef de projet examinant un plan
livre numérique
Vous planifiez un projet de nouvelle usine ou d'extension d'usine ?

La combinaison des processus, de la puissance et de la commande de moteur sur une seule plate-forme permet d’accélérer la mise sur le marché, le temps de fonctionnement, les économies d’énergie et le retour sur investissement. 

En savoir plus

À quoi ressemble la visibilité temps réel dans un système unifié…

Les opérations modernes prospèrent grâce à la simplicité et à l’analyse. En rationalisant le matériel et le logiciel, les organisations peuvent surmonter les défis liés à la main-d'œuvre et transformer les connaissances historiques en intelligence exploitable. Au lieu de gérer plusieurs plates-formes, les opérateurs se forment sur un seul système et bénéficient d'une vue numérique unifiée – améliorant l'expérience utilisateur, la qualité, la productivité et la sécurité.

Les données d'entreprise temps réel transforment la prise de décision. Les équipes peuvent optimiser les processus, accroître la productivité et s'engager à un niveau stratégique. L'accès à distance ajoute de la flexibilité, permettant aux opérateurs de gérer les systèmes de commande de procédé, d'alimentation et de moteur depuis n'importe quelle salle de commande.

1. Une vue unique des opérations. Imaginez avoir tout en un seul endroit. Les opérateurs peuvent surveiller :

  • Variables de procédé
  • Profils de charge de puissance
  • Santé de l'équipement
  • Consommation de ressources
  • Statut de l'équipement
  • Alarmes, défauts et événements
  • Analyses prédictives
  • Posture de cybersécurité

Le tout via une interface unifiée unique.

2. Intelligence exploitable et contextualisée. Les données sans contexte ne sont que du bruit. L'intégration ajoute de l’analyse derrière chaque indicateur. Par exemple, si un dispositif connecté tombe en panne, le système fournit :

  • Données de procédé (débit, pression)
  • Données de puissance (courant, tension)
  • Comportement de l'équipement (codes de défaut, tendances de performance)
  • Schémas historiques
  • Actions correctives recommandées

Cette vue globale des données temps réel élimine les conjectures et accélère la reprise.

3. Améliorer les ressources. En combinant analyses prédictives, données temps réel, dispositifs intelligents et conditions d'exploitation, les organisations peuvent :

  • Réduire les déchets
  • Équilibrer la demande
  • Adapter la taille de l'équipement
  • Optimiser les paramètres
  • Détecter les schémas anormaux

4. Améliorer la sécurité, la sûreté et la gestion des risques. La visibilité intégrée renforce :

  • Réponse d'urgence
  • Isolation des défauts
  • Séquençage des événements
  • Détection des intrusions cybernétiques
  • Opérations plus sûres

5. Meilleure conformité et reporting. Les systèmes unifiés simplifient :

  • Rapports de durabilité
  • Audits
  • Documentation réglementaire
  • Conformité environnementale

Tout est enregistré, horodaté et instantanément accessible.

Les industries ne peuvent plus prospérer avec une visibilité partielle.

Une plate-forme de commande de système DCS unifiée offre une vue contextualisée temps réel des processus, de la puissance et de la commande de moteur, afin que les responsables puissent travailler efficacement, durablement et intelligemment. Avec Rockwell Automation, les organisations peuvent prendre des décisions plus rapides, basées sur les données, grâce à la gestion de l'énergie connectée, aux analyses prédictives, à la maintenance et aux données d'exploitation.

Lorsque votre usine dispose de données unifiées temps réel, elle fonctionne au mieux. Vous souhaitez en savoir plus ? Voir cette justification technique et financière pour convertir un ancien système de contrôle distribué en un nouveau système d'automatisation.

Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Notre système de commande intègre la commande de procédé et d'alimentation. Réduisez la phase de conception, le dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation. Obtenez des données de production en temps réel dans une seule IHM.
En savoir plus

Processus unifié et intégration de l’alimentation dans l’exploitation minière
Processus unifié et intégration de l’alimentation dans l’exploitation minière
Blog
Blog
Processus unifié et intégration de l’alimentation dans l’exploitation minière
Les systèmes traditionnels de commande de procédé et d’infrastructure électrique rendent la gestion des défis encore plus difficile. La réponse ? Une intégration unifiée des procédés et de l’alimentation.
Lire maintenant
Le logiciel pour centre de commande de moteurs facilite la configuration, la surveillance et la maintenance
Le logiciel pour centre de commande de moteurs facilite la configuration, la surveillance et la maintenance
Blog
Blog
Le logiciel pour centre de commande de moteurs facilite la configuration, la surveillance et la maintenance
Votre jeu de données de IntelliCENTER® identifie les composants de commande de moteur Ethernet/IP critiques de votre MCC pour permettre à votre équipement de fonctionner de façon rentable
Lire maintenant
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Blog
Blog
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
By unifying these traditionally separate domains, oil and gas companies can achieve new levels of performance and resilience.
Lire maintenant

Publié 10 février 2026

Sujets: Automatisation et commande industrielles

S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant
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
  5. Chevron LeftChevron Left Les données temps réel transforment la productivité et la rentabilité
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose