Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Suivre le rythme d’une industrie automobile en pleine évolution

Avec les changements dans l'industrie automobile, disposer des bons outils vous aide à rester sur la bonne voie.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Robots de soudage dans une usine de fabrication automobile

Nous avons assisté à des changements significatifs dans l'industrie automobile au cours des dernières décennies. En particulier, le développement des batteries pour véhicules électriques et l'infrastructure de production permettant d'augmenter la production de véhicules électriques. Cependant, pour suivre ces développements, tendances et demandes des consommateurs, il faut de l'agilité et un système de production Connected Enterprise®.

Il peut être difficile de mettre tous les éléments en place pour répondre de manière constante aux exigences et aux normes de qualité attendues de vous.

Exigences du marché et anciens processus

Dans l'industrie automobile, nous constatons que le respect de délais serrés sur le marché actuel n'est pas une tâche facile, compte tenu de l'âge des équipements et de l'évolution de la main-d'œuvre. L'élaboration de conceptions nouvelles et innovantes nécessite du temps pour bien faire les choses. Et l'ajout de la production de véhicules électriques à votre gamme ne fait qu'ajouter des changements au processus.

Les équipements nécessaires et le processus impliqué dans la construction de véhicules électriques diffèrent de ceux des véhicules à moteur à combustion standard. Pour intégrer ces changements, des solutions d'optimisation de l'efficacité dans l'ensemble de l'écosystème de production peuvent être utiles et faire partie intégrante de l'automatisation de votre installation.

Automatisation pour une plus grande efficacité

Il existe plusieurs domaines en dehors de la chaîne de montage où l'automatisation peut être mise en œuvre pour améliorer l'efficacité et accélérer la production. Par exemple, la conception virtuelle et collaborative permet à vos équipes de travailler ensemble, où qu'elles se trouvent. La conception de véhicules n'a pas besoin d'être liée à un seul endroit. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des fichiers volumineux par courriel. Un espace virtuel collaboratif permet une plus grande créativité et un contrôle des versions.

Un autre domaine qui peut ralentir un processus est la mise en service de nouveaux équipements, qui se fait généralement sur site, mais que se passerait-il si vous pouviez également le faire virtuellement ? Tester et mettre en service virtuellement de nouveaux équipements et intégrer le code nécessaire à leur fonctionnement dans votre logiciel avant même qu'ils ne soient installés dans votre usine signifie que vous êtes opérationnel plus rapidement.

La normalisation accélère la mise sur le marché

Chaque conception de véhicule possède son propre ensemble de modèles et de codes pour garantir que les véhicules d'une série sortent de la chaîne de montage de manière identique à chaque fois. Le suivi de ces informations dans un référentiel accessible facilite la garantie que tout le monde dispose des mêmes informations.

Disposer d'une bibliothèque d'applications, d'une programmation modulaire et d'un code réutilisable, ainsi que de modèles standardisés spécifiques à vos lignes de production, signifie que les processus peuvent continuer à avancer. Il n'est pas nécessaire de réécrire constamment le code ou de créer des modèles si vous pouvez puiser dans une bibliothèque approuvée. Cela facilite également le travail entre les installations et permet de maintenir la production même en cas de pénurie de personnel. Les informations sont accessibles et les employés sont formés à la manière d'y accéder et de les appliquer.

Établir un pont entre les technologies de l'information et de la production

L'innovation et l'efficacité des processus ne se produisent pas par hasard. Elles nécessitent une coopération à l'échelle de l'entreprise. Un nouveau logiciel ne fonctionne que si les ingénieurs de production savent comment l'utiliser et l'intégrer dans le processus. Mais avant d'en arriver là, vous devez comprendre vos processus existants et identifier les domaines qui peuvent être améliorés. Chez Rockwell Automation, nous pouvons vous aider à acquérir cette compréhension. Forts de plusieurs décennies d'expérience dans l'industrie automobile, nous maîtrisons les processus impliqués et comprenons les défis auxquels vous êtes confrontés.

Pour aider les équipes IT et OT à comprendre les subtilités de vos défis et à faire le lien entre les deux équipes, nous avons développé la solution automobile RapidLaunch. Elle peut soutenir l'ossature de votre stratégie de numérisation et d'automatisation afin d'accélérer la mise sur le marché et de réduire les obstacles tels que les lacunes en matière de compétences. La solution automobile RapidLaunch est une norme de commande automobile évolutive, multilingue et acceptée dans le monde entier qui vous aide à améliorer les résultats.

Solution automobile RapidLaunch

Le métier de conception et de construction de voitures pour répondre aux exigences du marché est moins complexe et plus efficace avec les bons outils. C'est ce qui a motivé notre développement de RapidLaunch. Nous voulons vous mettre aux commandes avec un outil qui permet d'optimiser les processus tout au long de la chaîne de production.

Pour en savoir plus, consultez notre dernier livre numérique sur la page RapidLaunch de notre section automobile.

Solution de montage automobile RapidLaunch
Solution de montage automobile RapidLaunch
Solution de montage automobile RapidLaunch
Solution RapidLaunch Automotive, une norme de commande de montage automobile évolutive pour développer et déployer de nouvelles lignes de production.
En savoir plus

Publié 5 août 2024

Sujets: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Transformation numérique Automobile et pneumatiques

Drew Franklin
Drew Franklin
Commercial Marketing Manager, Rockwell Automation
Drew Franklin est un responsable marketing commercial chez Rockwell Automation, basé à Birmingham, en Alabama. Il apporte plus de treize ans d'expérience en marketing et en stratégie dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication et de la technologie. Drew est titulaire d'un diplôme en relations publiques de l'Université de l'Alabama et d'un MBA de l'Université de l'Alabama-Birmingham.
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant
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
  5. Chevron LeftChevron Left Restez à la pointe de l'industrie automobile avec rapidlaunch
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose