Recommandé pour vous
L'équipage de l'U.S.S. Enterprise ne s'est jamais soucié des limites de l'espace dans son périple à travers l'univers infini, mais en ce qui concerne votre système de commande, vous n'avez malheureusement pas le luxe d'un espace illimité.
Vous devez continuellement explorer des moyens de travailler dans ces limites et envisager comment maintenir simultanément des coûts bas et des performances élevées, dans le but de maintenir l'efficacité du système.
Lorsque vous explorez l'espace limité dans l'armoire de votre système de commande, envisagez diverses façons d'améliorer les performances de votre système tout en travaillant dans ces contraintes.
Défis liés à l'espace limité
Vous ne gareriez pas le Starship Enterprise dans un hangar à avions, alors pourquoi essayer de faire rentrer un système de commande dans une armoire trop petite pour l'accueillir ?
L'espace limité dans votre armoire de commande est un problème. Heureusement, les contrôleurs continuent d'évoluer pour répondre aux demandes des clients. Les ports Ethernet embarqués et la capacité accrue, avec l'avantage supplémentaire de hautes performances dans les nouveaux contrôleurs, peuvent vous permettre d'en utiliser moins dans votre système de commande. Le résultat final : plus d'espace dans votre armoire.
Les modules d'E/S améliorés vous permettent de câbler plus de dispositifs par module pour simplifier le matériel. Cela vous permet d'utiliser moins de modules dans votre système. Encore une fois, vous obtenez plus d'espace dans votre châssis et dans votre armoire.
Des alimentations plus compactes vous permettent de réduire l'encombrement global du châssis, libérant ainsi encore plus d'espace. La réduction de la largeur physique globale de votre système vous permet d'éviter de rompre les dégagements de montage minimum – ou d'avoir le châssis monté dans une orientation non prise en charge en raison de la taille. Vous pourriez même avoir de l'espace pour vous développer.
Et les câbles d'alimentation redondants peuvent permettre à votre châssis de se trouver plus près de l'arrière de votre armoire grâce à des conceptions à angle de 90 degrés.
Organisé et efficace
Oh, quel enchevêtrement de fils ! Pouvez-vous imaginer les problèmes si tout le câblage requis sur la passerelle du Starship Enterprise n'était pas consolidé de manière efficace ?
Les tribbles ne seraient pas les seuls problèmes de l'équipage ! Il en va de même dans l'armoire de votre système de commande. Par exemple, de nouvelles options de câblage redondant fournissent un moyen plus défini et efficace d'alimenter vos châssis redondants, ajoutant à une installation de système plus organisée.
Les options d'alimentation extra-plates vous permettent également de construire un système plus efficace, car il nécessite moins d'espace, tout comme la capacité de consolider les E/S. Les modules d'E/S améliorés peuvent vous aider à obtenir de meilleurs résultats grâce à des temps de réponse plus rapides. Ils fournissent également une commande plus performante et plus précise grâce à des temps d'exécution plus rapides. Un système plus organisé et plus efficace résulte d'une commande plus précise.
Préoccupations liées aux coûts
Des contrôleurs, aux E/S, en passant par les alimentations et les câbles d'alimentation redondants, il existe de nombreuses façons d'économiser de l'espace dans votre système de commande.
Votre mission est d'aller là où aucun système de commande n'est jamais allé auparavant…
Publié 27 juin 2016