Loading
Blog | Solutions de sécurité
Recent ActivityRecent Activity

Adopter l’avenir des robots collaboratifs

Les nouvelles normes de sécurité permettent aux humains et aux robots de travailler plus étroitement ensemble

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Homme inspectant l'extérieur d'un bras robotique de collaboration vert tout en étant debout

Les robots collaboratifs sont l'un des sujets les plus brûlants dans le secteur de la fabrication

Cette technologie passionnante est rendue possible par les avancées en matière de sécurité, notamment les capteurs, les robots et les contrôleurs de cellules.

Elle attire les fabricants, les OEM et les intégrateurs système avec la promesse d'une productivité, d'une fiabilité et d'économies de coûts accrues.

Par exemple, FANUC a introduit son premier robot à limitation de force : le CR-35iA. Le robot possède une coque extérieure souple et une technologie de détection sophistiquée. Il est conçu pour travailler en collaboration avec les humains dans diverses applications et peut apporter son soutien dans des domaines tels que le levage d'objets lourds, l'assemblage mécanique, la palettisation et l'emballage, ainsi que la manutention.

Mais avant que les fabricants et les opérateurs industriels ne puissent tirer parti des robots collaboratifs, ils doivent d'abord comprendre les implications en matière de sécurité et les impacts humains du travail conjoint des employés et des robots dans l'atelier.

Automatisation des robots industriels
Automatisation des robots industriels
Automatisation des robots industriels
Nous nouons des partenariats avec les meilleurs fabricants de robots afin de connecter la robotique de pointe à notre logiciel d’automatisation leader de l’industrie.
Explorez nos capacités

Normes pour une collaboration sécurisée

Dans certains cas, les applications de robotique collaborative peuvent réduire le besoin de clôtures de sécurité, ce qui libère un espace au sol précieux et réduit les coûts pour les opérateurs. En même temps, elles introduisent également de nouveaux risques pour la sécurité.

Les normes ANSI/RIA R15.06-2012 et ISO 10218 définissent quatre méthodes approuvées pour l'utilisation de la robotique collaborative dans l'atelier de production :

  • Arrêt surveillé de sécurité : les capteurs de sécurité détectent la présence d'une personne et arrêtent le robot si un travailleur s'approche trop près.
  • Fonctionnement de guidage manuel : les opérateurs arrêtent le robot, entrent dans la cellule de travail, puis contrôlent ou repositionnent manuellement le robot en fonction de la tâche à accomplir.
  • Surveillance de la vitesse et de la séparation : les opérateurs et les robots travaillent dans le même espace tout en maintenant une distance prédéterminée entre eux.
  • Limitation de la puissance et de la force : dans cette méthode, si un robot entre accidentellement en contact avec une personne, le robot réduit sa force ou son couple pour que la personne ne soit pas blessée.

La limitation de la puissance et de la force est une méthode émergente dans laquelle le robot peut entrer en contact avec un humain pendant son fonctionnement. La norme ISO/TS 15066 présente les conclusions d'une étude sur la tolérance à la douleur afin d'aider à identifier la force ou la pression que certaines parties du corps peuvent supporter.

Les exigences de sécurité pour les robots industriels destinés à être utilisés dans des applications collaboratives avec des humains sont également incorporées dans les nouvelles éditions de la norme ISO 10218 et, par conséquent, la norme ISO/TS 15066 sera retirée dès que les nouvelles éditions seront publiées.

Un processus d'apprentissage

Les applications robotiques collaboratives modifient la façon dont les humains et les machines interagissent, et elles représentent un avenir passionnant pour la fabrication.

Mais pour mettre en œuvre ces systèmes de manière efficace et, surtout, en toute sécurité, les fabricants et les opérateurs industriels devront adopter un nouvel ensemble de normes, d'outils et d'approches pour l'analyse des risques.

De plus, l'acceptation par le personnel d'une collaboration homme-machine plus étroite nécessitera une plus grande diligence de la part des concepteurs et intégrateurs de systèmes pour garantir la sécurité continue de toutes les parties prenantes.

Découvrez comment vous pouvez vous conformer aux normes de sécurité pour réduire le risque de blessures et améliorer la productivité.

Ce blog a été co-écrit par George Schuster, expert en sécurité fonctionnelle TÜV (FSExp), responsable du développement commercial, Rockwell Automation.

Publié 17 mars 2022

Sujets: Build Resilience Solutions de sécurité Automobile et pneumatiques

Paul Santi
Paul Santi
Directeur général, Powertrain Systems Group, FANUC America
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Adopter l’avenir des robots collaboratifs
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose