Cómo utilizar:
1 - El reactor mide 1.1 [m³]
2 - Reacción de primer orden respecto a la concentración de óxido de propileno y orden cero respecto al agua en exceso.
3 - Representación de la reacción.
Contexto: Los reactores en muchas industrias son equipo claves para transformar las materias primas en productos intermedios o productos finales. Para lograr esta transformación, en algunos casos se requiere de un control de temperatura, que garantice la temperatura de operación.
Se usa como ejemplo la reacción de Oxido de Propileno
Objetivo: Utilizar el control de temperatura, para garantizar la operación del desempeño de las reacciones químicas.
Cómo utilizar:
1 - El reactor mide 1.1 [m³]
2 - Reacción de primer orden respecto a la concentración de óxido de propileno y orden cero respecto al agua en exceso.
3 - Representación de la reacción.
4 - La energía de activación es
Descarga
Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.
¿Necesita ayuda?
Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.
5 - Las unidades de
6 - Se asume que la conversión es del 85%
7 - Flujo Inicial,
Limitaciones:
En la configuración actual, el reactor elegido es un reactor de mezcla perfecta ideal (CSTR ideal) de modo que en el líquido del interior se supone que:
Problema por abordar: La idea es tener un elemento de configuración inicial, en el cual la temperatura es un parámetro importante para la producción de Propilenglicol.
El modelo de control de temperatura y de reacción es útil porque puede ser utilizado por otros desarrolladores para representar el modelo de reacción que este influenciado por la temperatura.
Requisitos: productos, herramientas, conocimientos previos.
Software:
Herramientas: PlantPAX Process Libraries.
Conocimientos previos
Recursos y enlaces relacionados
Descargue la configuración. ACD en su escritorio y ejecútelo desde Studio 5000.
La determinación del volumen del reactor es super importante, porque nos da parámetros claves como el tiempo que durará la reacción, por ello creamos un tag denominado, Reactor Volum, el cual tiene un valor fijo de 1,1 m³ y coincide con las suposiciones establecidas arriba.
Como en todas las reacciones, la estequiometria adecuada entre reactivos es importante y considerando que uno de sus componentes es el óxido de propileno, se crea el tag asociado al Oxido de propileno, reactivo A.
Lo cual se explicó en las suposiciones se determinó que el Oxido de Propileno tiene un flujo promedio de 10m³/h y se establece este valor como su flujo de entrada.
Como se comentó en el paso anterior, es importante poder tener la estimación del flujo de agua que sería de 6.5 m³/h, el cual sería el reactivo B explicado anteriormente.
Recordemos que este flujo de agua tiene trazas de H2SO4 como catalizador.
La reacción tiene como reactivos oxido de propileno y agua en unidades de [m³/h], nicialmente el óxido de propileno tiene 10 [m³/h] y el agua tiene 6.5 [ m³/h].
La reacción corre en un reactor de 1.1 [ m³] y con una energía de activación de
Después que la reacción inicia, la formación de productos como propilenglicol usa la interacción entre el volumen de reactor V, la energía de activación, las composiciones de óxido de propileno A, y se sigue este modelo matemático.
La producción de propilenglicol está dada en las siguientes unidades en
Tal como se muestra abajo.
Modelo de Temperatura en Reactores
Versión 2.1 - Agosto de 2026