Loading
Innovation Center LOGO
Recent ActivityRecent Activity

Operación de fases en tanque vía FactoryTalk Optix

Supervisión y control de fases en FactoryTalk Optix basado en objetos predefinidos de la biblioteca de procesos.- [Tiempo de Implementación: 30 minutos]
Innovation Center Home Page
hydrogen energy storage tanks in industrial facility
Innovation Center LOGO
  • General
  • Guía de Implementación
  • Descargas
  • Contáctanos
  • Suscribirme
Innovation Center Home Page

 

¿Para qué sirve esto?

El desarrollo de esta aplicación tiene como finalidad, ofrecer a los usuarios una alternativa de visualización para el monitoreo y control local del proceso desde una interfaz moderna, simplificada e intuitiva, la cual permite la reutilización de código predefinida para una fácil, confiable y repetible implementación la cual permite tener información disponible para una operación similar a la utilizada en las estaciones de operación de un cuarto de control centralizado, además de permitir la conectividad a otros equipos de manera abierta usando estándares internacionales de comunicación.

 

¿Es útil para mí?

Esta aplicación muestra como implementar secuencias de cualquier proceso, el cual es útil a distintas aplicaciones, en diferentes industrias, además de resultar útil a  varios tipos de usuarios: operadores que tendrán acceso a nuevas interfaces de operación locales quienes tendrán interfaces homogéneas nivel local y distribuido; a ingenieros de automatización y mantenimiento al sistema, quienes, a través de una plataforma de fácil interacción, pueden atender cambios y o nuevos requerimientos basados en objetos predefinidos y reutilizables. 

¿Cómo hacer que funcione?

Requisitos: productos, herramientas, conocimiento previo.

El desarrollo de la configuración fue realizado en:

  • Estación de Ingeniería en la que se encuentran instalados los siguientes programas:
    • FactoryTalk® Services Platform software v.6.50.00
    • Studio 5000 Logix Designer® Application v.37.00.00
    • FactoryTalk® Optix v.1.6.2.36
    • FactoryTalk® Logix Echo v.3.00.00
  • Carpeta con material de la Process Library v.5.20.03
  • Carpeta con material de la Power Device Library v.3.05.01

Para el desarrollo de esta aplicación, no se utilizará hardware, pero por el tipo de aplicaciones en donde se puede implementar un ejercicio similar, se puede utilizar:

  • Controlador de Proceso (CompactLogix o ControlLogix)
  • OptixPanel™
  • Switch administrable de acceso
  • Componentes inteligentes para el control de motores (Variadores Powerflex, Relevadores E300 y/o Soft Starters SMC)
AHIC Download ICON VF.png

Descargas

Tenga en cuenta: deberá aceptar los Términos y Condiciones para cada descarga.

Archivo descargable ›
Términos y condiciones Aceptación. ROCKWELL AUTOMATION PROPORCIONARÁ ACCESO A LOS PRODUCTOS DE ROCKWELL (BUENAS PRÁCTICAS, APLICACIONES Y CONOCIMIENTOS) CON LA CONDICIÓN DE QUE USTED ACEPTE Y CUMPLA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. USTED ACEPTA ESTAR OBLIGADO POR LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO DESCARGANDO, INSTALANDO, COPIANDO O UTILIZANDO PRODUCTOS. SI ACEPTA ESTOS TÉRMINOS EN NOMBRE DE OTRA PERSONA, EMPRESA U OTRA ENTIDAD LEGAL, USTED REPRESENTA Y GARANTIZA QUE TIENE AUTORIDAD COMPLETA PARA OBLIGAR A ESA PERSONA, EMPRESA O ENTIDAD LEGAL A ESTOS TÉRMINOS. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO DESCARGUE, INSTALE, COPIE, ACCEDA NI UTILICE EL SOFTWARE Y/O LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA NUBE. 1. Rockwell Automation conserva la propiedad intelectual de todos los Productos y la documentación relacionada. No se otorgan derechos ni licencias distintos de los establecidos en este Acuerdo. La Empresa otorga a Rockwell Automation una licencia no exclusiva, mundial, libre de regalías, perpetua y no revocable para utilizar cualquier comentario que la Empresa proporcione con respecto a los Productos, incluso si la Empresa ha designado los comentarios como confidenciales. Rockwell Automation tendrá derecho a utilizar los comentarios sin restricción ni compensación para la Empresa. 2. La empresa no puede subarrendar, ceder, otorgar licencias, sublicenciar o transferir de otro modo ninguno de los Productos sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation. La empresa no puede asignar ni transferir de ninguna manera los derechos de acceso a los Productos sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation. Se prohíbe cualquier ensamblaje inverso, ingeniería inversa, des compilación y creación de trabajos derivados basados en los Productos por parte de la Empresa. 3. La Empresa reconoce que los Productos proporcionados en virtud de este Acuerdo son Información confidencial de Rockwell Automation y están protegidos por derechos de autor, patentes, marcas registradas y/o secretos comerciales vigentes o pendientes de Rockwell Automation, y la Empresa acepta mantener la confidencialidad al no divulgar los Productos o la documentación a terceros sin el consentimiento previo por escrito de Rockwell Automation y para proteger la confidencialidad de los Productos como lo haría con la información confidencial de ella misma. La Empresa acepta que su obligación de confidencialidad en virtud de este párrafo sobrevivirá a la expiración o terminación de este Acuerdo. 4. La Empresa acepta que los Productos provistos bajo este Acuerdo son modelos y ejemplos y su aplicación y resultados pueden variar dependiendo de las condiciones de cada cliente y proyecto. Rockwell Automation no garantiza los mismos resultados en cada caso. Este Acuerdo no se interpretará de ninguna manera como un compromiso por parte de Rockwell Automation en ningún momento para fabricar y/u ofrecer Productos para la venta. No existe un acuerdo a nivel de servicio explícito o implícito asociado con el uso de los Productos. Rockwell Automation no garantiza que las funciones contenidas en los Productos cumplan con los requisitos de la Empresa. La Empresa acepta usar todos los Productos solo de acuerdo con las instrucciones y solo para los usos previstos identificados en la documentación. 5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. LOS PRODUCTOS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ROCKWELL AUTOMATION NIEGA EXPLÍCITAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE NO INFRACCIÓN Y NO GARANTIZA EXPRESAMENTE QUE LOS PRODUCTOS, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, ESTARÁN LIBRES DE ERRORES O VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD. EN NINGÚN CASO, ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSABLE DE (i) LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, LA PÉRDIDA DE AHORROS, EL TIEMPO DE INACTIVIDAD, LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES DE CUALQUIER TIPO, O (ii) CUALQUIER LESIÓN PERSONAL, DAÑO A LA PROPIEDAD O DAÑO AL MEDIO AMBIENTE QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL, DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE AGRAVIO, INCLUYENDO NEGLIGENCIA. 6. LA EMPRESA ACUERDA INDEMNIZAR Y EXIMIR A ROCKWELL AUTOMATION DE TODOS LOS COSTOS, PREMIOS, DAÑOS, GASTOS Y HONORARIOS (INCLUIDOS LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS) RESULTANTES O RELACIONADOS CON CUALQUIER RECLAMACIÓN DE TERCEROS (INCLUYENDO EMPLEADOS Y AGENTES DE LA EMPRESA) CONTRA ROCKWELL AUTOMATION, SUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, FUNCIONARIOS, DIRECTORES O EMPLEADOS POR LESIONES PERSONALES (INCLUYENDO LA MUERTE), DAÑOS A LA PROPIEDAD O DAÑOS AMBIENTALES RELACIONADOS O RESULTANTES DEL USO DE LOS PRODUCTOS. 7. En caso de que se exporte un Producto, la Empresa acepta cumplir con todas las Leyes y Reglamentos de Control de Exportaciones de los Estados Unidos aplicables, y las leyes de control de exportaciones aplicables de otros países. Este Acuerdo se regirá por las leyes del estado de Wisconsin. Este Acuerdo es el Acuerdo completo y exclusivo entre Rockwell Automation y la Empresa, y reemplaza todos los acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, relacionados con estos Productos.
AHIC NEED HELP ICON VF.png

¿Necesita ayuda?

Si necesita ayuda con alguna aplicación o tiene comentarios acerca del Innovation Center, por favor contáctenos.

Enlaces de interés

  • A Unified Control Platform is a Smart Solution
  • Device Object Libraries
  • Smart Motor Control
  • FactoryTalk Optix portfolio
 
 
 
AHIC STEP ICON.png

Guía de Implementación

 
  1. Paso 1
  2. Paso 2
  3. Paso 3
  4. Paso 4
  5. Paso 5
  6. Paso 6
  7. Paso 7
  8. Paso 8
  9. Paso 9
  10. Paso 10
Open All Close All
Paso 1
 

Rockwell Automation ha desarrollado materiales que permiten a usuarios acceder a plantillas para una implementación estandarizada y repetible en toda la planta (Plantillas de Estrategias de control y objetos gráficos), manuales y videos, para diferentes tipos de dispositivos inteligentes conectados en la planta.

Para esta aplicación se han utilizado varios de estos elementos, como anexo se adjuntarán parte de los procedimientos y puntos importantes a tomar en cuenta en desarrollos similares.

 

Prepara estación de ingeniería con los siguientes componentes de Software:

  • Studio 5000 v. 37.00.00
  • FactoryTalk Optix 1.6.2.36
  • FactoryTalk Logix Echo (para emular el controlador) 3.00.00

 

Paso 2
 

Descargar de la página de Rockwell Product Compatibility and Download Center las siguientes librerías:

  • Process Library v.5.20.03
  • Power Device Library v.3.05.01
     
tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_2.png

 

La aplicación usa los siguientes elementos para la configuración, pero desde la misma página pueden descargarse para otros tipos de dispositivos.

  • Estrategias de control (Monitoreo Analógico, Control de Motores con Variador Válvulas Solenoides, Operador de Fases, las cuales son muy utilizados en la mayoría de las operaciones en todo tipo de industria.
  • Instrucciones de dispositivos inteligentes de control (para esta aplicación, solo para variador PF525, hay más opciones)
     
Paso 3
 

Abrir el proyecto en Studio 5000.

Observe que, al haber utilizado un controlador de Proceso, la categoría de Instrucciones PlantPAx, es nativa y se encuentra disponible para usarlas en rutinas en lenguaje de Escalera o Bloque de Funciones.

De igual manera, note que, para esta aplicación, han sido agregadas las instrucciones de los dispositivos para el control de motores usados para mover materiales en la planta.
 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 2.png

Paso 4
 

Emular el controlador en FactoryTalk Logix Echo.

  • Abrir la aplicación FactoryTalk Logix Echo
  • Agregar un Chassis para emular el controlador
  • Crear un controlador a partir del respaldo en Studio 5000 del proyecto: PRCApp_FTOptix_v37.ACD

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 3.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 3.png

Paso 5
 

Descargar el proyecto

Ya sea desde el mismo FactoryTalk Logix Echo o desde Logix Designer, con el proyecto abierto, asegurarse de establecer la ruta del controlador emulado y descargarlo, al terminar, dejarlo en modo RUN.

Paso 6
 
  • Abrir el proyecto en Factory Talk Optix

    Para esta aplicación, se encuentra disponible la carpeta PRC_App 1, en la cual hay varios archivos del proyecto, ejecutar PRC_App1 Optix

    Carpeta de archivos FactoryTalk Optix

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 4.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 4.png

  • Una vez abierto el proyecto, familiarizarse con el contenido:

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 5.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 5.png

  • SI desea, puede explorar los componentes del proyecto.

     

    En el cual, se encontrará no solo con el gráfico que permite el monitoreo y control de secuencias en el Tank100, si no todos los objetos de Proceso desarrollados para FactoryTalk Optix

     

    UI / Main Window Panels

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_1.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_1.png

    CommDrivers/RAEtherNetIP

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_2.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_2.png

  • Header del proyecto

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_1.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_1.png

    Footer del proyecto

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_2.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_2.png

    Gráfico Tank500

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 8.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 8.png

Paso 7
 

Establecer comunicación con el controlador

Confirmar que el Driver Observe que todos los Controller tags estarán ligados en este momento para ser utilizados en las pantallas generadas para representar el proceso de llenado, agitación, recirculación y transferencia en un tanque.

Imported tags del controlador

 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 9.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 9.png

Paso 8
 

Emulación del proyecto

Una vez que se hayan sincronizado los tags, emular el proyecto.

 

Vista inicial del proyecto emulado

 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 10.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 10.png

Paso 9
 

Operación del proceso

Comience la operación a través de las carátulas de cada equipo y compruebe la operación de las secuencias:

  • Llenado con ingrediente A
  • Llenado con ingrediente B
  • Agitación
  • Recirculación
  • Transferencia

Notará que se pueden operar de forma independiente cada uno de los componentes de control.

 

Ingrese sesión con alguno de los usuarios declarados

 

  • Login de usuarios

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 11.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 11.png

  • Carátulas para control de fases en Tank 500 (Fig. 1/5)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_1.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_1.png

  • Carátulas para control de fases en Tank 500 (Fig. 2/5)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_2.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_2.png

  • Carátulas para control de fases en Tank 500 (Fig. 3/5)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_3.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_3.png

  • Carátulas para control de fases en Tank 500 (Fig. 4/5)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_4.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_4.png

  • Carátulas para control de fases en Tank 500 (Fig. 5/5)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_5.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_5.png

  • Carátulas de equipos discretos  con interlock (Fig. 1/2)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_1.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_1.png

  • Carátulas de equipos discretos  con interlock (Fig. 2/2)

     

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_2.png

    tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_2.png

Paso 10
 

Navegación hacia otras pantallas en el proyecto

Ya que se usó la plantilla de Optix descargada en Process Library, se dejó la navegación a las pantallas predefinidas para familiarizarse con los objetos y sus capacidades.

Objetos de biblioteca para control de proceso Disponible en v 5.20.03

 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 14.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 14.png

Pantalla Sandbox

 

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 15.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 15.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 1_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 3.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 3.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 4.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 4.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 5.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 5.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 6_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_1.png

export-report-variables-from-factorytalk-optix_Image 5.jpg

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 7_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 8.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 8.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 9.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 9.png

export-report-variables-from-factorytalk-optix_Image 3.jpg

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 10.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 11.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 11.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_3.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_3.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_4.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_4.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_5.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 12_5.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_1.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 13_2.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 14.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 14.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 15.png

tank-phase-operation-via-factorytalk-optix_Fig 15.png

 
 
 
 
 
 
 

Operación de fases en tanque vía FactoryTalk Optix

Versión 1.0 - Junio de 2026

 
 
AHIC White Logo
¡Suscríbase!

Reciba directamente en su correo nuevos lanzamientos de aplicaciones y otras novedades del Innovation Center

Quiero suscribirme
 
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Pro...
  4. Chevron LeftChevron Left Descargas
  5. Chevron LeftChevron Left Application Hub - Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Operación de fases en tanque vía FactoryTalk Optix
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.