Instalaciones más inteligentes y ecológicas
La producción de datos cada vez mayor de la IoT e IIoT globales está impulsando la demanda no solo de más centros de datos, sino de instalaciones que funcionen con la máxima seguridad y eficiencia las 24 × 7. Esto puede ser un desafío importante en cualquier lugar, pero es especialmente difícil cuando se construyen centros de datos en zonas remotas donde se dispone del espacio necesario, pero no del acceso necesario a una alimentación eléctrica y mano de obra confiables.
Como la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, Rockwell Automation comprende los complejos desafíos a los que se enfrenta. Junto con nuestra PartnerNetwork™ comprobada, podemos ofrecerle soluciones integrales que le ayuden a crear una instalación de centro de datos que no solo sea más eficiente, más resiliente y más sostenible, sino que también le ayude a lograr el objetivo de un tiempo productivo del 99.999% que exigen sus clientes.