Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Mejore su estrategia de manejo de materiales con robots AMR

Descubra cómo los robots móviles autónomos ayudan a los fabricantes a mover los materiales por la planta de manera más rápida, económica y segura.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista frontal de OTTO 1500 AMR en Mauser Packaging

En el panorama actual de almacenes y logística, la flexibilidad es esencial.

La fabricación y el manejo de materiales están cambiando más rápido que nunca. Las presiones como la escasez de mano de obra, los cambios en las mezclas de productos y las fluctuaciones de la demanda ejercen presión en la industria, lo que a menudo ocasiona cuellos de botella o tiempo improductivo.

Además, el manejo de materiales puede equivaler a hasta un 25% de los costos de mano de obra de fabricación y un 15% de los costos generales de fabricación.

Como resultado, las empresas buscan formas de mover los materiales de manera diferente, maneras que les permitan adaptarse al déficit de personal y a la mayor variación de la demanda.

Una tendencia clara es el manejo flexible de materiales impulsado por IA. Las instalaciones están abandonando los enfoques fijos de manejo de materiales. Están invirtiendo en sistemas y equipos que se adaptan a la impredecible demanda y a las cambiantes necesidades de fabricación y despacho de pedidos justo a tiempo. Mientras que varias tecnologías proporcionan flexibilidad, incluida la tecnología de transporte mediante carrito independiente, los robots móviles autónomos (robots AMR) ofrecen muchas interesantes ventajas.

Los robots AMR podrían proporcionar la solución flexible de manejo de materiales en su almacén o en su planta.

1. ¿Qué son los robots móviles autónomos (AMR)?

Los robots móviles autónomos (AMR) son vehículos inteligentes y autónomos de manejo de materiales capaces de tomar decisiones en tiempo real en ambientes complejos y dinámicos. A diferencia de los vehículos guiados automatizados (AGV) que siguen una ruta fija guiada por códigos QR o cinta magnética, los robots AMR se mueven de manera independiente. Mediante el uso de sensores de IA, cámaras y algoritmos avanzados para conocer su ambiente, los robots AMR generan su propia ruta, y detectan y evitan de forma independiente los obstáculos. Esta capacidad de autonavegación permite que los robots AMR se puedan desplegar de manera más flexible en ambientes de fabricación o almacenamiento que los AGV o los transportadores fijos, lo que los hace ideales para ambientes dinámicos de manejo de materiales.

2. ¿Cómo pueden los robots AMR mejorar la productividad del manejo de materiales?

Puesto que los robots AMR no tienen una ruta de navegación fija, los operadores pueden ajustar fácilmente los flujos de trabajo de manejo de materiales AMR a medida que cambian las necesidades operacionales. Además, el uso de robots AMR en múltiples aplicaciones abre nuevos flujos de trabajo para la automatización del manejo de materiales.

Por ejemplo, un elevador de horquilla autónomo se puede usar para despejar carriles y para el transporte de muelle a muelle, mientras que los robots móviles autónomos (AMR) de plataforma plana son ideales para la entrega en la línea de producción y la recogida de productos terminados. Esta flexibilidad se extiende al compartir robots AMR en diferentes instalaciones y volver a desplegarlos según la demanda.

Los robots móviles autónomos pueden mejorar la productividad general de una instalación ya que pueden funcionar continuamente durante seis o más horas sin necesidad de recargarse, lo que permite un flujo de materiales estable.

Los fabricantes pueden comenzar su viaje hacia el manejo de materiales poniendo a prueba uno o dos robots AMR para confirmar su valor en acción y generar entusiasmo por la automatización.

Si los fabricantes deciden ampliar y despliegan los robots AMR en flota, los beneficios aumentan exponencialmente. Los robots móviles autónomos (AMR) ayudan a mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, optimizar el flujo de materiales y cubrir la escasez de mano de obra. La asignación de robots AMR a tareas repetitivas permite a los almacenes trasladar a los empleados a roles más valiosos que exijan toma de decisiones. Esto mejora sin duda la eficiencia operacional y la satisfacción de los empleados. Además, los AMR ayudan a mejorar la seguridad al reducir los puntos de contacto manuales y el riesgo de lesiones en los empleados.

En los difíciles mercados de trabajo, los robots AMR ayudan a las instalaciones a mantenerse operativas y, al mismo tiempo, impulsan la eficiencia.

3. ¿Cuán intuitivo es el software de gestión de flotas de robots AMR?

El software de gestión de flotas es clave para gestionar el manejo de materiales impulsado por robots AMR. Este software asigna el robot AMR adecuado a la tarea adecuada en el momento adecuado. Configura en un mapa administrado centralmente las reglas de tráfico que se distribuyen a todos los robots móviles autónomos en la instalación de fabricación o almacén.

El software de gestión de flotas también es el punto de conexión para la integración de instalaciones. Las instrucciones de los sistemas ERP, WMS o MES se transfieren a la flota mediante software, lo que permite a los robots AMR realizar transferencias de materiales con los equipos de la instalación.

El robusto software de gestión de flotas cuenta con una sólida herramienta de datos y analítica para ayudar a analizar el sistema, identificar proactivamente los riesgos y mejorar el flujo de materiales. El tablero de soluciones ayuda a comunicar el estado de su sistema en tiempo real, desde visualizar los indicadores clave de rendimiento (KPI) y detectar cuellos de botella hasta profundizar en robots AMR específicos o en tareas que requieren acción.

4. ¿Cómo encajan los robots AMR en su estrategia digital?

Los robots móviles autónomos son poderosas fuentes de datos dentro de su operación digital. Los datos de rendimiento de los robots AMR en tiempo real permiten a los operadores visualizar rápidamente la eficiencia del flujo de materiales. Estos datos se pueden analizar para impulsar mejoras en toda la instalación y, al integrar datos con sus sistemas empresariales, puede optimizar el rendimiento de extremo a extremo.

Por ejemplo, podría descubrir que las tareas urgentes no se están completando a tiempo y usar datos de telemetría para mejorar la priorización de los pedidos. También podría observar que a menudo se producen cuellos de botella de robots en determinados lugares. En ese caso, la analítica avanzada podría indicar formas de reducir la congestión y regresar al rendimiento planificado.

Combinar los datos de los robots móviles autónomos (AMR) y del resto de sus instalaciones también puede servir para optimizar el rendimiento de extremo a extremo en el conjunto de sus operaciones. Por ejemplo, podría construir un gemelo digital de su instalación, probar diferentes enfoques sin ningún riesgo y encontrar pequeños cambios con un gran impacto. Independientemente de cuál sea su meta, añadir datos de AMR en su estrategia digital ofrece la oportunidad de mejorar la productividad.

Los robots AMR ayudan a mejorar la logística del almacén.

El manejo flexible de materiales es una necesidad. La pregunta es cómo lograrlo. Los robots AMR podrían ser la respuesta. Aunque los robots móviles autónomos se consideraron tecnología de vanguardia hace unos años, su crecimiento ha aumentado exponencialmente durante los últimos 10 años.

Los robots AMR permitieron a Mauser Packaging Solutions sextuplicar el rendimiento (6x) en comparación con su antiguo sistema AGV. Faurecia Interior Systems mejoró la seguridad y logró el retorno de la inversión en 11 meses. Para obtener más información sobre los beneficios de seguridad y productividad de los robots AMR para fabricantes globales, consulte otros casos prácticos aquí.

Con una completa flota de robots AMR, OTTO Motors de Rockwell Automation ayuda a líderes de fabricación y almacenamiento a implementar la solución AMR adecuada para sus necesidades de manejo de materiales. OTTO Motors fue nombrada una de las principales empresas de robots móviles autónomos.

Para las empresas que buscan una asistencia técnica más amplia con soluciones digitales, los expertos de Kalypso, una empresa de Rockwell Automation, ayudan a desarrollar soluciones de extremo a extremo para satisfacer las metas de producción conectada.

Chevron DownChevron Down

Publicado 17 de enero de 2024

Temas: Advanced Motion & Robotics Almacenes y despacho de pedidos Tecnología de carrito independiente

Linda Freeman
Linda Freeman
Commerce & Entertainment Industry Manager, Rockwell Automation
With 25+ years of industrial automation experience, Linda guides clients in applying advanced technology and supports warehousing and logistics roadmap discussions. She is certified a Functional Safety Engineer & Cyber Security Specialist by TUV Rheinland, and a Fellow of Society of Women Engineers.
Conectar:
EmailEmail
Michael Lennard
Michael Lennard
Warehouse & Logistics Industry Consultant, Rockwell Automation
Michael Lennard is a Warehouse & Logistics industry consultant for Rockwell Automation. He focuses on helping companies be more flexible, productive and secure in their supply chain operations.
Conectar:
EmailEmail
Evan Kaiser
Evan Kaiser
Vice President, Global OEMs, Rockwell Automation
Evan serves as Rockwell Automation’s Global Industry Director for Warehousing, Logistics and Material Handling. With 30 years of experience at Rockwell Automation, Evan has a broad knowledge of automation solutions and how they apply into the Warehousing and Logistics segment.
Poonam Choudhary
Poonam Choudhary
Product Marketing Manager, OTTO Motors by Rockwell Automation
Poonam, in her role as the Product Marketing Lead at OTTO Motors by Rockwell Automation, is passionate about introducing innovative solutions to the market, addressing manufacturing and warehousing challenges.
Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, orientaciones sobre liderazgo y demás información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase

También podría estar interesado en

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mejore su estrategia de manejo de materiales con robots AMR Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose