¿Está listo para el requisito de software FMEA de Ford?
Los proveedores de nivel 1 de fabricación automotriz tienen que tomar una decisión crítica en lo que respecta a la gestión de calidad. Plex Quality Management System (QMS) ayuda a productores como usted a eliminar las conjeturas de la gestión de calidad al garantizar la predictibilidad y la repetibilidad. ¡Descubra la diferencia que puede hacer una solución digital de gestión de calidad!
El sector automotriz es apasionante, pero los constantes cambios en la tecnología y las disrupciones pueden ser un desafío.
No importa si es un fabricante de automóviles maduro, una empresa emergente de vehículos eléctricos (EV), un productor de neumáticos, un productor de baterías o un proveedor de nivel. El crecimiento de los vehículos eléctricos, la nueva tecnología de baterías, la mayor personalización y el futuro de los servicios de transporte compartido nos afectan a todos: consumidores, fabricantes e innovadores.
Así que llame a la nueva era de fabricación automotriz como quiera. Fabricación inteligente. E-movilidad. Industria 4.0 Automotriz. La conclusión es esta: un inicio rápido y replantear la forma en que se hacen las cosas será vital para seguir siendo relevante. Para llegar primero al mercado, necesita un socio, un catalizador, que le ayude a tener éxito.
Rockwell Automation ha creado las herramientas que necesita para gestionar ese cambio y promoverlo. Nuestro enfoque singular en la automatización, combinado con nuestra profunda experiencia en fabricación automotriz, significa que entendemos su mundo y cómo mejorarlo. Traemos una pasión por conectar la imaginación de las personas con el potencial de las máquinas para hacer que su planta funcione de manera más inteligente hoy y mañana.
Soluciones para la fabricación automotriz y de neumáticos
Acelere las operaciones y manténgase por delante de la competencia con soluciones de automatización automotriz
Aumente la eficiencia
Aproveche el poder de las tecnologías disruptivas para mejorar la toma de decisiones en su planta.
Optimice la producción
Satisfaga las demandas de los consumidores con un enfoque conectado e impulsado por la información.
Acelere el tiempo de lanzamiento al mercado
Desarrolle una estrategia de producción escalable con enfoques comprobados.
Automatización en la fabricación automotriz: lo que necesita saber
¿Qué es la automatización automotriz?
La automatización automotriz se refiere al uso de tecnología de fabricación avanzada o "inteligente" en la fabricación automotriz. Mediante el uso de robótica, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), los fabricantes de automóviles pueden mejorar prácticamente todas las etapas del proceso de fabricación, desde el suministro de materiales hasta el ensamblaje y la entrega.
La automatización automotriz permite a los fabricantes ahorrar tiempo, aumentar la capacidad de producción y proteger a los empleados de condiciones peligrosas y trabajos repetitivos, todo ello sin sacrificar la gestión de calidad.
¿Qué es la fabricación automotriz?
La fabricación automotriz se refiere al proceso de diseño, desarrollo y producción de automóviles, camiones y otros vehículos de motor, junto con las diversas piezas y componentes que los componen.
La fabricación automotriz es un proceso complejo que implica una serie de pasos clave, desde el diseño de vehículos y piezas hasta el ensamblaje y las pruebas, entre otros. Para llevar a cabo estos pasos clave, la fabricación automotriz utiliza muchos equipos especializados, técnicos altamente calificados y una gama de materias primas.
Aplicaciones de la automatización automotriz
Los procesos de fabricación automotriz comunes que se pueden mejorar con la automatización incluyen la soldadura, el manejo de materiales, el ensamblaje, la inspección y las pruebas. A continuación, se presentan algunas de las muchas formas en que la automatización automotriz puede impulsar el proceso de fabricación.
- Sistemas de ensamblaje – La automatización se puede incorporar a las líneas de ensamblaje automotriz para realizar tareas como remachado, fijación o conexión de piezas. También puede encargarse de tareas como la instalación de vidrios, la aplicación de uretano y la unión de componentes.
- Soldadura – Las soluciones de soldadura automatizada permiten a los fabricantes de automóviles unir materiales de forma más rápida y segura que con la soldadura tradicional. La soldadura automatizada ayuda a mejorar la calidad de las soldaduras, reduce los residuos y mantiene a los empleados alejados de situaciones peligrosas.
- Aplicaciones de pintura y sellador – Las aplicaciones automatizadas de pintura y sellador permiten la aplicación segura y eficiente de materiales líquidos como pintura y selladores para neumáticos.
- Instalación de vidrios – Los fabricantes de automóviles pueden incorporar sistemas automatizados de dispensación y colocación para mejorar la calidad, la seguridad y la eficiencia en las aplicaciones e instalaciones de vidrios.
- Ensamblaje de neumáticos y ruedas – Los sistemas automatizados de neumáticos y ruedas pueden incluir la aplicación automatizada de pesos para el balanceo de ruedas, sistemas de visión para neumáticos y ruedas, y sistemas automatizados de monitoreo de presión de neumáticos.
Estos representan una pequeña porción de lo que es posible lograr con la automatización automotriz. La tecnología avanza continuamente y cada vez se automatizan más procesos de fabricación automotriz.
Retos de la fabricación automotriz
Dado que los fabricantes de automóviles dependen de una serie de pasos, procesos y equipos especializados, a menudo se enfrentan a una serie de retos que pueden impedirles entregar los productos a tiempo y cumplir con los reglamentos necesarios. Los retos comunes de la fabricación automotriz incluyen:
- Gestión de la cadena de suministro
- Adaptación a las condiciones cambiantes del mercado
- Garantizar que se cumplan los estándares de gestión de calidad y fiabilidad
- Cumplimiento normativo
- Gestión de costos
Para ayudar a superar estos retos comunes de la fabricación automotriz, muchos productores optan por la tecnología de fabricación inteligente, incluida la automatización automotriz.
¿Qué es la robótica automotriz?
La robótica automotriz es una subsección de la automatización automotriz que se refiere específicamente al uso de la robótica para mejorar la fabricación automotriz y sus piezas. A medida que se desarrollan los productos y los procesos de fabricación, la robótica automotriz permite a los fabricantes de automóviles mantener la flexibilidad, adaptarse a las demandas cambiantes y aumentar el rendimiento y la eficiencia sin sacrificar la calidad.
Robótica en la fabricación automotriz
La tecnología robótica común utilizada en la fabricación automotriz incluye:
- Robots de soldadura – permiten una soldadura por puntos más eficiente de los paneles y componentes de la carrocería del automóvil.
- Ensamblaje robótico – los brazos robóticos en la fabricación automotriz pueden realizar tareas como atornillar, instalar parabrisas y montar ruedas, así como ensamblar componentes pequeños.
- Atención de máquinas automotrices – los robots automatizados permiten descargar moldes calientes de máquinas de moldeo por inyección o fundición a presión, protegiendo a los empleados humanos de realizar tareas peligrosas.
- Eliminación robótica de materiales – los robots son excelentes para realizar tareas complejas como recortar y cortar telas para los techos, recortar rebabas de molduras de plástico y pulir moldes.
- Robots de transferencia de piezas – otros trabajos peligrosos que son más adecuados para la robótica incluyen verter metal fundido en una fundición y transferir sellos metálicos de una prensa a la siguiente. La automatización robótica permite que estos procesos se lleven a cabo de forma segura, sin poner en riesgo a los humanos.
Más información sobre la automatización en la industria automotriz
Otros usuarios también vieron
Según su actividad