Usar el botón derecho del mouse
Al hacer clic con el botón derecho del mouse en un ítem, se accede a las opciones del menú. Hay varias opciones disponibles en función del ítem en el que se hace clic con el botón derecho del mouse. Por ejemplo, con un icono de archivo de programa (program) seleccionado, haga clic con el botón derecho del mouse para abrir un menú que dispone de opciones relacionadas con el archivo de programa.
Cuando un menú esté visible, use el botón izquierdo del mouse para hacer clic en cualquier ítem. Esto ejecuta inmediatamente la función o muestra un diálogo funcional. Introduzca los parámetros necesarios en el cuadro de diálogo para completar la tarea (task) específica.
Entregue su opinión