Seleccionar objetos de los cuadros de diálogo
Algunos comandos necesitan información adicional para ser completados. Los comandos que requieren más información muestran un cuadro de diálogo. Los cuadros de diálogo pueden contener cualquiera o todos los ítems siguientes:
- Cuadros de texto: son cuadros que requieren una entrada.La información se escribe en el espacio proporcionado. Cuando se mueve a un espacio vacío, aparece un punto de inserción (una barra vertical parpadeante). Cualquier texto que escriba empezará en el punto de inserción. Puede moverse de un cuadro a otro presionando la tecla Tabulador o las teclas de flecha.
- Cuadros de lista desplegables: aparecen inicialmente en forma de un cuadro rectangular en el que se incluye la selección actual.Cuando se selecciona la tecla de flecha hacia abajo en el cuadro situado a la derecha, aparece una lista de opciones disponibles.
- Botones de comando: estos botones inician una acción (action) inmediata.Los botones de comando generalmente están ubicados en la parte inferior o en el lado derecho del cuadro de diálogo.
- Botones de opciones: estos botones representan elecciones de opciones de las que solo se puede seleccionar una.Cuando aparece un cuadro punteado dentro del borde del botón, éste está seleccionado. Si un botón de opción está atenuado (o no disponible), significa que no puede seleccionarse por el momento.
- Casillas de verificación: estos cuadros le ofrecen ítems que se pueden seleccionar y admiten la selección de varios ítems.Si una casilla de verificación aparece atenuada, no se puede seleccionar por el momento.
Entregue su opinión