Directrices de detección de dispositivos del explorador de red
Tenga en cuenta estas pautas de descubrimiento al ver dispositivos de una topología de red en el cuadro de diálogo
Explorador de red
:- Una X roja en un dispositivo indica que hay un error de estado de comunicación en un nodo. Por ejemplo, si se habilita la exploración automática, la edición del software de comunicación reconocerá los nodos durante el ciclo de exploración y almacenará la información de los nodos. Para eliminar un dispositivo con una X roja del árbol de topologías, haga clic con el botón derecho en el nodo y seleccioneRetirar.
- Un dispositivo con un signo de interrogación amarillo indica que es un dispositivo desconocido. Esto ocurre cuando el dispositivo no tiene instalado un archivo EDS asociado. En este caso, se visualiza el nombre en línea correcto, pero el icono no aparece. Para resolver esta situación:
- Descargue el archivo EDS de http://www.rockwellautomation.com/global/support/networks/eds.page.
- Registre el archivo EDS con la herramienta de instalación de hardware EDSFactoryTalk Linx: En la parte superior delExplorador de red, seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccioneCarga automática de EDS/Descripción del dispositivo.
CONSEJO: Algunos dispositivos tienen archivos EDS incorporados. Para cargar el archivo EDS desde el dispositivo, haga clic con el botón secundario en el dispositivo en el árbol de topología deFactoryTalk Linxy seleccioneCarga de EDS/Descripción del dispositivo. - Aparecerá un dispositivo con una X roja y un signo de interrogación amarillo cuando un driver Ethernet se comunique con una dirección IP que no tiene un dispositivo físico asignado. La edición del software de comunicación mostrará el nombre del dispositivo como Dispositivo no reconocido.Para solucionar esta situación, agregue la dirección IP correcta para que el dispositivo pueda comunicarse con el driver Ethernet.CONSEJO: Algunos dispositivos no tienen archivos EDS y se muestran con un signo de interrogación en la topología.
- Use la función de descubrimiento automático para explorar ininterrumpidamente la presencia de actualizaciones de estado en tiempo real en un dispositivo o una red seleccionados. Por ejemplo, el explorador reconocerá los nodos durante el ciclo de exploración y almacenará la información de los nodos. Si se produce un error, como en el caso de que se retire un cable de comunicación de un dispositivo, el explorador colocará una X roja sobre el dispositivo para indicar que no lo detecta.CONSEJO: Cuando se examinan ciertas redes, como a través de 1785-KA, la actualización del estado puede tardar más en completarse. En dichos casos, el explorador comprobará todas las direcciones de la estación.
- Cuando la red o el dispositivo estén contraídos, seleccione el icono de la flecha para expandir la vista y examinarla. También puede hacer doble clic en el icono de red o dispositivo para expandir la vista y examinarla. Cuando el dispositivo o la red se encuentren expandidos, haga clic en el icono de contracción que corresponda, o bien haga doble clic en el icono de red o dispositivo para contraer la visualización.
Entregue su opinión