Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Información del módulo

La ficha Información del módulo (module) muestra información de módulo y de estado sobre el módulo. También permite restablecer un módulo (module) a su estado en el momento del encendido. La información en esta ficha no se muestra si está:
  • Fuera de línea, o bien
  • Creando un módulo (module)
Esta ficha permite determinar la identidad del módulo (module).
CONSEJO: Los datos de esta ficha proceden directamente del módulo (module). Si se selecciona un formato de comunicación de solo escucha al crear el módulo (module), esta ficha no estará disponible.
Parámetros
Identificación
Muestra la siguiente información acerca del módulo (module):
  • Proveedor
  • Tipo de producto
  • Código del producto
  • Revisión
  • Número de serie
  • Nombre de producto
El nombre que aparece en el campo Nombre del producto se obtiene del módulo (module). Este nombre muestra la serie del módulo (module). Si se trata de un módulo (module) 1756-L1, este campo muestra el número de catálogo de la tarjeta de expansión de memoria (esta selección se aplica a todos los números de catálogo de controlador (controller), aunque se agreguen tarjetas de memoria adicionales).
Estado de fallo mayor (major fault) y fallo menor (minor fault)
Si se está configurando un:
Este campo muestra uno de los siguientes:
módulo (module) digital
  • Fallo de EEPROM
  • Fallo del backplane
  • Ninguno
módulo (module) analógico
  • Formato de comunicación: perdida con propietario
  • Fallo de canal
  • Ninguno
cualquier otro módulo (module)
  • Ninguno
  • No recuperable
  • Recuperable
Estado interno
Muestra el estado operacional actual del módulo (module).
  • Prueba automática
  • Actualización de Flash
  • Fallo de comunicación
  • Desconectado
  • Configuración de Flash incorrecta
  • Fallo mayor (major fault) (consulte "Estado de fallo mayor/menor" (minor fault) más arriba)
  • Modo Marcha
  • Modo Programa (program)
  • (16#xxxx) desconocido
Si ha seleccionado el módulo (module) incorrecto en la ficha de selección de módulo, en este campo aparecerá un valor hexadecimal. Sólo se facilita una descripción textual de este estado cuando la identidad del módulo (module) proporcionado coincide con el módulo real.
Configurado
Muestra un valor positivo o negativo que indica si el módulo (module) ha sido configurado por un controlador (controller) propietario conectado a él. Cuando se configura el módulo (module), sigue configurado hasta que se restablece o hasta que se conecta o desconecta la alimentación eléctrica, aunque el propietario finalice la conexión con el módulo. Esta información sólo se aplica a los módulos (modules) de I/O y no a adaptadores, escáneres, puentes u otros módulos de comunicación.
Pertenece a
Muestra un valor positivo o negativo que indica si un controlador (controller) propietario está conectado actualmente al módulo (module). Esta información sólo se aplica a los módulos (modules) de I/O y no a adaptadores, escáneres, puentes u otros módulos de comunicación.
Identidad del módulo (module)
Muestra:
Si el módulo (module) físico:
Igualdad
Cumple las especificaciones de la ficha General.
Para que exista una coincidencia, se deben dar las siguientes condiciones:
  • Proveedor
  • Tipo de módulo (module) (la combinación de tipo de producto y código de producto para un proveedor en particular)
  • Revisión mayor
Desigualdad
no cumple las especificaciones de la ficha General.
Este campo no tiene en cuenta las selecciones de codificación electrónica ni de revisión menor para el módulo (module) especificado en la ficha General.
CONSEJO: los módulos (modules) genéricos como el módulo 1756-MODULE, siempre muestran una desigualdad porque la clave genérica configurada no coincide con ningún dispositivo receptor.
Restablecer módulo (module)
Seleccione este botón para devolver un módulo (module) a su estado en el momento del encendido emulando el ciclo de alimentación.
ATENCIÓN: Al restablecer un módulo (module), se cierran todas las conexiones al módulo y las que pasan por él, lo que puede ocasionar una pérdida de control.
CONSEJO:
Algunos módulos (modules) pueden devolver un error si intenta restablecerlos.
  • Controlador (controller) programable 1756-L1 ControlLogix5550
  • Variador de control vectorial de CA 1336T
  • Variador de CC digital 1395
CONSEJO: Un controlador (controller) no se puede restablecer.
Actualizar
Seleccione este botón para actualizar la ficha con los nuevos datos del módulo (module).
CONSEJO: Solo los módulos 1756 E/S, 1756-M02AE, 1756-L1 y 1756-L1Mx tienen los siguientes campos
Hora coordinada del sistema (CST)
Hardware de timer
Muestra si el hardware del temporizador funciona bien o tiene un fallo.
Temporizador sincronizado
Muestra Sí si el temporizador del módulo (module) está coordinado con el maestro; muestra No en caso contrario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal