¿Qué es FLEX Ex I/O?

FLEX Ex I/O es un sistema de I/O modular diseñado para ser montado directamente en equipos controlados en un entorno de riesgo. Combina, en una unidad compacta, el módulo (module) de I/O, barreras de seguridad intrínsecas y los bloques de terminales. El sistema FLEX Ex I/O está provisto de una tecnología de seguridad intrínseca, que evita que detectores, interfaces de operador-máquina, accionadores y otros instrumentos de bajo voltaje despidan suficiente energía como para que se inflamen materiales volátiles. El sistema FLEX Ex I/O tiene los siguientes componentes:
  • Adaptador
    Un adaptador proporciona alimentación al bus de I/O para hasta ocho módulos (modules) de I/O. Dos terminales de conexión independientes para la alimentación de campo permiten conectar en cadena las conexiones de alimentación a las bases adyacentes en función del consumo de potencia. Las conexiones de alimentación extraíbles facilitan el cableado.
  • Base
    Se pueden retirar e insertar módulos (modules) con la alimentación del backplane conectada sin necesidad de volver a cablear y sin interrumpir el funcionamiento del sistema. Las terminaciones de cableado en campo y la interface de I/O en la misma ubicación, ahorran tiempo y dinero y, además, facilitan la solución de problemas y el mantenimiento del sistema.
  • Módulo (module) de I/O
    El módulo (module) de I/O tiene la interface de bus y los circuitos necesarios para realizar funciones específicas relacionadas con la aplicación. La distribución de I/O presenta las siguientes ventajas:
    • elimina el cableado entre la sala de control y las cajas de conexiones montadas en el campo
    • elimina los bloques de terminales, las barreras y los fusibles
    • reduce los costos del sistema
    • simplifica la arquitectura del sistema
    • acelera la puesta en marcha del sistema
El bajo costo de instalación, cableado y mantenimiento de un sistema FLEX Ex I/O se debe a la combinación de una regleta de bornes y una interface de I/O. Se puede usar la regleta de bornes con la base para cablear directamente los dispositivos de campo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal