Ver los resultados de la calibración de referencia alta para módulos (modules) de entrada

Para ver los resultados de la calibración de referencia alta para módulos (modules) de entrada:
Vea la columna Estado. Si:
  • Aparece Aceptar. Seleccione
    Siguiente
    para continuar.
  • Aparece Error. Seleccione
    Reintentar
    para realizar de nuevo la prueba de referencia alta.
También puede hacer clic en
Detener
para cancelar la calibración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal