Usar la hora coordinada del sistema para poner sello de hora a I/O
Para usar la hora coordinada del sistema (Coordinated System Time, CST) para poner sello de hora a entradas y salidas programadas:
- Elija un formato de comunicaciones para cada módulo (module) de entrada y salida que permita sellos de hora.CONSEJO: Si se necesita información adicional para elegir un formato de comunicaciones, consulte elManual del usuario de los módulos (modules) de I/O digitales ControlLogix (serie 1756).
- Asegúrese de que hay un controlador (controller) en la misma ranura que los dos módulos (modules) de I/O.
- Inhabilite en el módulo (module) de entrada el cambio de estado para todos los puntos de entrada, excepto los que lleven sello de hora.
Entregue su opinión