Desconectado

El módulo actualmente no tiene una
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
conexión abierta hacia él. Existen dos posibilidades para el módulo (module):
conexión
El vínculo entre redes y dispositivos.
  • no se ha establecido una conexión desde el encendido o
  • la última conexión se interrumpió de forma normal, no por un fallo de comunicaciones.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal