Prueba automática
El módulo (module) está ejecutando y realizando diagnósticos de hardware y firmware para comprobar que el funcionamiento es correcto. Normalmente, el módulo (module) no responde a las comunicaciones durante el autotest; además, este estado no se puede ver. Los adaptadores FLEX I/O ControlNet comunican este estado cuando se han añadido o retirado módulos (modules) del backplane FLEX I/O después que se conectó la alimentación eléctrica.
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Entregue su opinión