Seleccionar canales para calibrar
Para seleccionar canales para calibrar:
- Active la casilla de verificación¿Desea calibrar?para cada canal que desee calibrar.
- Seleccione el botón del método de calibración deseado (GruposoUno a uno).Puede calibrar canales en grupos en el mismo rango de forma simultánea, o bien uno por uno. En este último supuesto, debe finalizar la calibración de un canal antes de poder pasar al siguiente.
- Seleccione:
- Atráspara volver a la pantalla anterior.
- Siguientepara continuar.
- Detenerpara cancelar la calibración.
Entregue su opinión