Ecuación de escala

Explicación de la escala
Un ejemplo simple es escalar una señal V
in
con:LowSignal = -10.0 (V)
HighSignal = 10.0 (V)
LowEngineering = 0.0 (%)
HighEngineering = 100.0 (%)
Se requiere escalar la señal de entrada, voltios, a porcentajes que sean la unidad de ingeniería útil para el proceso. Dicha escala convertirá -10,0 voltios a 0,0%, 10,0 voltios a 100,0% y los valores intermedios como corresponde, tal como 3,3 voltios a 66,5%.

Imagen de filtro digital

Entregue su opinión