Descripción general de la ficha de diagnósticos del rack RIO

Esta ficha permite ver los diagnósticos del rack de E/S remota.
I/O (entrada/salida)
Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él.
Esta ficha permite:
  • ver información sobre los diagnósticos
  • ver el último error de protocolo
  • ver el contador de reintentos
  • restablecer el contador de reintentos y el último error de protocolo
  • ver el propietario de este módulo (module) adaptador
  • Actualizar todos los campos con datos del módulo
    módulo (module)
    Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Parámetros
El diagnóstico:
Muestra uno de estos valores:
Fallo de adaptador
sí/no
El adaptador ha contestado
sí/no
Reintento válido más reciente
sí/no
Transferencias en bloque no solicitadas recibidas
sí/no
Tamaño del rack
¼
½
¾
completo
Chipset de adaptador de nodo
sí/no
Adaptador en lista de escán
sí/no
Adaptador inhibido
sí/no
Último error de protocolo
Muestra el message de error de vínculo RIO más reciente.
  • Tiempo de espera de BT solicitado
  • Error de suma de comprobación de BT
  • Desigualdad de tipo de BT
  • Desigualdad de longitud de BT
  • Módulo (module) BT solicitó demasiados datos
  • BT no solicitada
  • BT no finalizó satisfactoriamente
  • Ruido de fondo de recepción detectado
  • Desigualdad de datos de máscara de I/O
  • Superposición de tamaño de adaptador de I/O
  • Desigualdad de dirección de adaptador de I/O
  • Demasiados adaptadores de I/O en línea
  • CRC de recepción incorrecto
  • Error de recepción
  • Procesamiento de recepción insuficiente
  • Error de recepción RIO
  • Escáner duplicado
  • Error de tiempo de espera de adaptador
  • Error DPLL de recepción
  • Error de cancelación de recepción
  • Error de tamaño de estructura de recepción
  • Error de recepción sin octeto
  • Error de procesamiento por desbordamiento de recepción
  • Error de pérdida de CD de recepción
  • Error de recepción de ocupado
  • Error de inactividad de recepción
  • Ninguno
Contador de reintentos
Muestra las veces que el módulo (module) ha intentado comunicar.
Restablecer
Seleccione este botón para restablecer el contador de reintentos y el último error de protocolo.
Propietario
Muestra una lista con el proveedor y el número de serie del módulo (module) DHRIO (escáner) que actúa de propietario de este módulo adaptador.
Actualizar
Seleccione este botón para actualizar todos los campos con datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal