Restablecer el estado enclavado en un módulo (module) analógico

Siga este procedimiento para restablecer el estado enclavado en un módulo (module) analógico.
  1. Use el Editor de etiqueta (tag) para crear una etiqueta dentro del alcance del controlador (controller) con un tipo de datos (data type) MESSAGE.
  2. Vaya al Editor de lógica de escalera e inserte un renglón que contenga una instrucción MSG. El operando de la instrucción debe ser la etiqueta (tag) MESSAGE que acaba de crear.
  3. Seleccione el botón dots situado a la derecha del operando para ir al diálogo
    Configuración de mensaje
    .
  4. Para
    Tipo de mensaje
    , seleccione CIP genérico.
  5. Para
    Código de servicio
    , introduzca 4B (código de servicio de restablecimiento de diagnósticos enclavados).
  6. Para
    Tipo de objeto
    , introduzca A (canal de entrada analógica).
  7. Para
    ID de objeto
    , introduzca 1.
  8. Introduzca el código del
    Atributo de objeto
    que desea restablecer. Por ejemplo, introduzca 6C para restablecer la alarma alta.
    Deje el Origen en blanco.
  9. Para
    Núm. de elementos
    , introduzca 0.
    Deje
    Destination
    en blanco.
  10. Seleccione la ficha
    Comunicación
    .
  11. Para
    Ruta de acceso
    , introduzca el nombre del módulo (module) o la ruta de acceso de CIP al módulo.
  12. Para
    Método de comunicación
    , elija
    CIP
    .
  13. Seleccione el botón
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal