Desmontaje y montaje con la alimentación eléctrica conectada
Puede insertar y quitar módulos del chasis mientras la alimentación eléctrica esté conectada. Esto dota de mayor flexibilidad al sistema de control en general. Mientras el módulo (module) se está desmontando o montando, no se interrumpe ninguna otra sección del proceso controlado.
ATENCIÓN:
Si se quita el módulo del chasis mientras la alimentación eléctrica está conectada, provoca un error en las instrucciones de mensaje que transportan datos de configuración, entrada y salida. La extraction también puede hacer que el módulo (module) pierda la configuración anterior.
Entregue su opinión