Registrar los valores bajos de calibración para módulos (modules) de salida

La aplicación
Logix Designer
ordena al módulo (module) emitir niveles de corriente de salida específicos. Deberá medir el nivel real y registrar el resultado. Esta operación permite al módulo (module) dar cuenta de cualquier inexactitud.
Para registrar los valores bajos de calibración para módulos (modules) de salida:
  1. Mida los valores de salida usando un multímetro.
  2. Introduzca los valores en el cuadro apropiado de
    Referencia registrada
    .
  3. Seleccione
    Siguiente
    para proceder con la calibración.
    • También puede hacer clic en
      Detener
      para cancelar la calibración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal