Registrar los valores altos de calibración para módulos (modules) de salida
La aplicación
Logix Designer
ordena al módulo (module) emitir niveles de corriente o voltaje de salida específicos. Deberá medir el nivel real y registrar el resultado. Esta operación permite al módulo (module) dar cuenta de cualquier inexactitud.Para registrar los valores altos de calibración para módulos (modules) de salida:
- Mida los valores de salida usando un multímetro.
- Introduzca los valores en el cuadroReferencia registradacorrespondiente de cada canal medido.
- SeleccioneSiguientepara proceder con la calibración.
- También puede hacer clic enDetenerpara cancelar la calibración.
Entregue su opinión