Alarma de régimen
Cuando:
- Una de las características de rampa está configurada y
- surge la situación a la cual se aplica, y
- El controlador indica almódulo que cambie la señal de salida,controlador (controller)Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).módulo (module)Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
El módulo (module) calcula si puede cambiar gradualmente al nuevo valor de señal en 35 milisegundos.
Si el paso (step): | Entonces el módulo (module): |
Es menor o igual que 35 milisegundos | Realiza el paso (step) |
Tomará más de 35 milisegundos al régimen de rampa | El módulo (module) hace que 35 milisegundos sea el valor de cambio y activa el miembro de alarma de régimen para indicar que está en rampa. Luego la rampa continúa en pasos (steps) de 35 milisegundos hasta que la señal de salida llega al valor que el controlador (controller) ordenó. Cuando la rampa llega al valor especificado, el tipo de datos (data type) de alarma se restablece a menos que la alarma de enclavar régimen también esté configurada. |
Entregue su opinión