Informe de fallo a nivel de punto
Use las tablas de diagnósticos para verificar los fallos en los módulos (modules) de diagnóstico de salida 1756-OA8D y 1756-OB16D:
Tabla de diagnóstico de fallos del 1756-OA8D
Estado del comando de salida en el módulo (module) | Salida de eco de datos y visualización desde el módulo (module) | Sin carga | Verificación de salida 1 | Fusible fundido 1 | Prueba de impulsos 2 | Posible causa de fallo |
Activado Desactivado | Desactivado Desactivado 3 | NA NA | NA NA | Fallo NA | Fallo Fallo | Salida con corto en GND |
Activado Desactivado | Activado Desactivado | NA Fallo | NA NA | NA NA | Fallo Superado | Sin carga, salida con corto en CC+ o no hay alimentación en el módulo (module) |
Activado 4 Desactivado | Activado Desactivado | NA NA | Fallo NA | NA NA | Superado Fallo | Daños en el punto del hardware 5 |
1) La protección electrónica de este módulo (module) está diseñada para proteger al módulo de cortocircuitos La protección se basa en un corte térmico principal. En caso de producirse una condición de cortocircuito en un canal de salida, éste interrumpe la corriente milisegundos después de alcanzada su temperatura de corte térmico. Otros canales pueden producir falsos errores en la señal de fallo de verificación de salida a causa de la caída de la alimentación por debajo del nivel mínimo de 19.2VCC. Los canales de salida afectados por este fenómeno continúan operativos siguiendo las directrices del módulo (module) maestro (CPU, puente, etc.), lo que significa que, si se produce un cortocircuito en un canal, deben verificarse y restablecerse las señales de fallo de verificación de salida del otro canal. 2) Al ejecutar la prueba de impulsos, es normal observar una pulsación momentánea en la visualización del módulo (module). 3) No es posible crear un fallo de fusible fundido en el estado Apagado (OFF). En caso de cortocircuito, el punto de salida se pone en Apagado (OFF) y el fallo aparecerá en estado Apagado(OFF) hasta que se restablezca ese punto. 4) La salida no puede activarse debido daños en el punto del hardware. 5) En condiciones operativas normales no son posibles los daños de hardware. Considere un corto en la salida a GND como posible causa. | ||||||
Tabla de diagnóstico de fallos del 1756-OB16D
Estado del comando de salida en el módulo (module) | Salida de eco de datos y visualización desde el módulo (module) | Sin carga | Verificación de salida 1 | Fusible fundido 1 | Prueba de impulsos 2 | Posible causa de fallo |
Activado Desactivado | Desactivado Desactivado 3 | NA NA | NA NA | Fallo NA | Fallo Fallo | Salida con corto en GND |
Activado Desactivado | Desactivado Desactivado 3 | NA NA | NA NA | Fallo NA | Fallo Fallo | Salida con corto en GND |
Activado Desactivado | Activado Desactivado | NA Fallo | NA NA | NA NA | Fallo Superado | Sin carga, salida con corto en CC+ o no hay alimentación en el módulo (module) |
Activado 4 Desactivado | Activado Desactivado | NA NA | Fallo NA | NA NA | Superado Fallo | Daños en el punto del hardware 5 |
1) La protección electrónica de este módulo (module) está diseñada para proteger al módulo de cortocircuitos La protección se basa en un corte térmico principal. En caso de producirse una condición de cortocircuito en un canal de salida, éste interrumpe la corriente milisegundos después de alcanzada su temperatura de corte térmico. Otros canales pueden producir falsos errores en la señal de fallo de verificación de salida a causa de la caída de la alimentación por debajo del nivel mínimo de 19.2VCC. Los canales de salida afectados por estos fenómenos continúan operativos siguiendo las directrices del módulo (module) maestro (CPU, puente, etc.), lo que significa que, si se produce un cortocircuito en un canal, deben verificarse y restablecerse las señales de fallo de verificación de salida del otro canal. 2) Al ejecutar la prueba de impulsos, es normal observar una pulsación momentánea en la visualización del módulo (module). 3) No es posible crear fallos de fusible fundido en el estado DESACTIVADO. En caso de cortocircuito, el punto de salida se desactiva y el fallo aparece en el estado DESACTIVADO hasta que el punto se restablece. 4) La salida no puede activarse debido daños en el punto del hardware. 5) En condiciones operativas normales no son posibles los daños de hardware. Considere un corto en la salida a GND como posible causa. | ||||||
Entregue su opinión