Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Backplane

Esta ficha permite:
  • ver información de diagnóstico de las comunicaciones del módulo (module) con el backplane y con el chasis en el que se encuentra
  • Borrar fallo
    fallo
    Un problema o error detectado por el hardware o software del sistema de control. Un fallo se identifica mediante un código de error o un bit de error.
La información de esta ficha sólo se muestra mientras se está en línea.
CONSEJO: Si se selecciona un formato de comunicación de solo escucha al crear el módulo, esta ficha no estará disponible.
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
CONSEJO: Los datos de esta ficha proceden directamente del módulo (module).
Parámetros
Estado de ControlBus
Muestra Aceptar, o uno de estos errores:
  • Receptor inhabilitado
  • Direcciones de multidifusión inhabilitadas
  • Desigualdad de comparación de RA/GA
Borrar fallo
Seleccione este botón para borrar el fallo de backplane del módulo (module).
Parámetros de ControlBus
Umbral de errores CRC de difusión múltiple
Muestra el umbral para entrar en un estado de fallo debido a errores CRC de multidifusión.
verificación de redundancia cíclica (CRC)
Una verificación de redundancia cíclica (CRC) es una técnica de comprobación de errores que utilizan los equipos informáticos.
Límite de reintentos de transmisión
Seleccione un límite de reintentos de transmisión. Este límite es la cantidad de veces que se reintenta una estructura si se produce un error de transmisión. Este campo tiene un rango de: 0-63; recomendamos usar un valor entre:
  • 8-12 para módulos (modules) analógicos aislados
  • 3-10 para todos los demás módulos (modules) analógicos
Cuando se restablece un módulo (module), este campo se restablece a sus valores predeterminados establecidos en fábrica.
Contadores de errores recepción
Muestra:
  • el número de errores CRC graves que se han producido en las estructuras recibidas (mensaje)
  • el número de veces que se ha superado el tiempo de espera del bus de recepción
  • el número de errores CRC de recepción de difusión múltiple
Contadores de errores de transmisión
Muestra:
  • el número de errores CRC graves que se han producido en las estructuras transmitidas
  • el número de veces que se ha superado el tiempo de espera del bus de transmisión
Módulos (modules) y adaptadores especiales de I/O 1756, comunicaciones y controladores (controllers)
Información de chasis
Muestra:
  • el número de versión del chasis
  • el tamaño del chasis
  • el número de serie del chasis
  • El número de ranura del módulo (module)
    CONSEJO: esta información permanente en blanco en condiciones de Igualdad de módulo (module), en el caso de los módulos 1756-HSC y 1756-PLS.
Actualizar
Seleccione este botón para actualizar la ficha. Al actualizar la ficha:
Si está usando:
Entonces:
módulos (modules) digitales, analógicos o de movimiento
se borran los contadores
otro módulo (module)
se actualiza la ficha pero no se borran los contadores
Aceptar
Seleccione este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Cancelar
Seleccione este botón para cancelar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el diálogo.
Aplicar
Seleccione este botón para aplicar las ediciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota, y
  • Este controlador es el controlador propietario y
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
  • Cambió la configuración del módulo (module) en el software
A continuación, cuando seleccione
Aplicar
o
Aceptar
, la información se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no selecciona
Aplicar
, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Ayuda
Seleccione este botón para obtener ayuda sobre esta advertencia.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal