Minor fault recuperable
Si se produce un fallo menor (minor fault) en un: | Este campo muestra: | Eso puede indicar: |
Módulo (module) digital | Errores CRC de difusión múltiple por encima del umbral | El módulo (module) no sabe en qué ranura se encuentra porque se han producido demasiados errores CRC de difusión múltiple |
Fallo de comparación incorrecta RA/GA | ||
Receptor de difusión múltiple inhabilitado | ||
Módulo (module) de entrada analógica | Fallo de canal | Calibrando, bajo rango o sobrerrango al menos en un canal |
Módulo (module) de salida analógica | Fallo de canal |
|
Módulo no de E/S I/O (entrada/salida) Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él. | Con fallo |
|
Si la configuración de software y hardware real difieren en gran medida (por ejemplo, si el software se ha configurado para un módulo digital y si el módulo físico real es analógico), el software solo puede mostrar el siguiente estado de fallo genérico:
fallo
Un problema o error detectado por el hardware o software del sistema de control. Un fallo se identifica mediante un código de error o un bit de error.
- Fallo no recuperable
- Fallo recuperable
- Ninguno
Entregue su opinión