Major fault recuperable
Se ha producido un fallo de comunicación en un módulo (module) analógico. El módulo (module) ha perdido una conexión con el controlador (controller). Los módulos (modules) digitales no tienen fallo mayor (major fault) recuperables.
Si la configuración del software y el hardware físico real difieren en gran medida (por ejemplo, si el software se ha configurado para un módulo (module) digital y el módulo físico real es analógico), el software sólo puede mostrar los estados genéricos siguientes:
- Fallo no recuperable
- Fallo recuperable
- Ninguno
Acceda a la ficha
Conexión
del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module)
para obtener más información sobre un fallo del módulo.Entregue su opinión