Fallo interno
El autotest ha fallado o se ha producido un fallo grave de comunicación. El módulo (module) no puede comunicarse. Este fallo solo se muestra para los módulos de comunicación cuando no pueden comunicarse a través de todos los medios configurados. Por ejemplo: un módulo (module) 1756 CNB que no se puede comunicar por una red ControlNet indica un fallo interno cuando se consulta a través de ControlBus
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
fallo
Un problema o error detectado por el hardware o software del sistema de control. Un fallo se identifica mediante un código de error o un bit de error.
Módulos (modules): | Método de recuperación: |
Módulos de E/S I/O (entrada/salida) Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él. |
|
Módulos (modules) de comunicación |
|
Entregue su opinión