Actualización de Flash

El módulo (module) está preparado para actualizar o ya está actualizando su firmware mediante una actualización de Flash electrónica. (Probablemente, la herramienta de software ControlFLASH está realizando la actualización instantánea.)
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal