Configuración de Flash incorrecta
La configuración no volátil almacenada en el módulo está corrupta e impide que el módulo funcione con normalidad.
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Entregue su opinión