Messages de difusión múltiple CST

El controlador ControlLogix5550
controlador (controller)
Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
envía un mensaje multidifusión CST
multidifusión
Un mecanismo mediante el cual un module puede producir datos en una red que son recibidos simultáneamente por más de un receptor. Este término se usa para describir una función de la línea de I/O ControlLogix. Tiene capacidad para que múltiples controllers reciban simultáneamente datos de entrada desde el mismo module de I/O.
a los módulos de E/S a una velocidad periódica para sincronizar el hardware del temporizador en todos los módulos.
I/O (entrada/salida)
Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal