Configurar los límites de salida
- En elOrganizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) y seleccionePropiedades.
- En el diálogoPropiedades de módulo (module), seleccione la fichaLímites.
- Seleccione el botónCanalpara seleccionar el canal que desee configurar.
- Introduzca los valoresLímitedeseados para:
- Fijación alta
- Fijación baja
- Seleccione la casilla de verificaciónRampa en modo de Marchasi desea habilitar la rampa durante el modo de Marcha.
- En el cuadroRégimen de rampa, escriba el régimen máximo de cambio que una salida puede realizar en unidades de ingeniería/segundo.
- Seleccione la casilla de verificaciónInhabilitar todas las alarmaspara inhabilitar las alarmas del canal actual.
- Seleccione la casilla de verificaciónEnclavar alarmas de límitepara mantener las alarmas de límite alto y bajo después de que cambie la condición.
- Seleccione la casilla de verificaciónEnclavar alarma de régimenpara mantener la alarma de régimen después de que cambie la condición.
- SeleccioneDesenclavarpara desenclavar la condición de alarma adyacente.
- SeleccioneDesenclavar Todaspara desenclavartodaslas alarmas para el canal.
- Use la barra deslizable para ver dónde se han establecido los límites de activación del proceso.
Entregue su opinión