Configurar un módulo (module) de salida analógico aislado de enteros
Cree una configuración de nivel de canal específica para una aplicación.
Para configurar un módulo (module) de salida analógico aislado de enteros:
- Seleccione el botón del canal que desea configurar.
- Seleccione el cuadroRetenerhasta inicialización si desea que el módulo (module) retenga la señal de salida sin cambiar hasta que el valor de salida (recibido desde el controlador (controller)) esté dentro del 0,1% de la escala total del valor retenido.
- Seleccione el botónRetener(bajo Estado de fallo) si desea que el canal de salida permanezca en el último valor de salida, O BIEN
- Seleccione la flecha hacia abajo (bajo Estado de fallo) si desea que el canal de salida vaya a un valor específico si se pierde la conexión al controlador (controller) propietario.Aparece el botón Usuario. Seleccione el botónUsuario.CONSEJO: si realizó este paso (step), por favor vaya al paso siguiente. Si no realizó este paso (step), por favor omita el paso 5 y pase al paso 6.
- Introduzca un valor que use la salida ante un fallo en Valor de fallo de usuario.
- Seleccione el cuadroRampa a fallopor cada punto de salida para el que desea habilitar la rampa, en el límite de régimen de rampa, desde el valor de salida actual al valor de fallo (cuando ocurre un fallo).
- Seleccione el botónRetener(bajo Estado de Programa (program)) si desea que el canal de salida permanezca en el último valor de salida, O BIEN
- Seleccione la flecha hacia abajo (bajo Estado de Programa (program)) si desea que el canal de salida vaya a un valor específico si el controlador (controller) propietario cambia al modo Programa.Aparece el botónUsuario. Seleccione el botónUsuario.CONSEJO: si realizó este paso (step), por favor vaya al paso siguiente. Si no realizó este paso (step), por favor omita el paso 5 y pase al paso 6.
- Introduzca un valor al cual cambie la salida cuando el módulo (module) entre al estado programa (program), enValor de Programa de usuario.
- Seleccione el cuadroRampa a Programa (program)por cada punto de salida para el que desea habilitar la rampa, en el límite de régimen actual, desde el valor de salida actual al valor de programa (cuando se recibe un comando de programa desde el controlador (controller)).
- Introduzca el régimen de cambio máximo en la señal de salida para cada punto de salida, en conteos por segundo, enLímite de régimen.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios y cerrar el diálogo.CONSEJO: Para obtener información acerca de qué debe hacerse cuando se produce un fallo de comunicación, consulte el tema Descripción general, que se enumera a continuación bajo Consulte también.
Entregue su opinión