Configurar un módulo (module) de salida analógico no aislado - punto flotante
Cree una configuración de nivel de canal específica para la aplicación.
Para configurar un módulo (module) de salida analógico no aislado (punto flotante):
- Introduzca los valores de
- En elOrganizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) y seleccionePropiedades.
- En el diálogoPropiedades de módulo(module), haga clic en la fichaConfiguración.
- Seleccione el botónCanalpara seleccionar el canal que desee configurar.
Escalaapropiados para:- Señal baja
- Ingeniería bajo
- Señal alta
- Ingeniería alta
- En el cuadroRango de salida, seleccione el rango de salida del módulo (module).
- En el cuadroOffset de sensor, introduzca un valor para compensar las inexactitudes del sensor durante la calibración.
- SeleccioneRetener hasta inicializaciónsi desea que el módulo (module) retenga la señal de salida sin cambiar hasta que el valor de salida (recibido desde el controlador (controller)) esté dentro del 0,1% de la escala total del valor retenido.
- SeleccioneAplicarpara guardar los cambios y continuar editando, o seleccioneAceptarpara aceptar los cambios y cerrar el diálogo.
Entregue su opinión