Fallo de comunicación

Un controlador ha establecido un vínculo de comunicación con el módulo, pero se ha producido un problema de comunicación y el vínculo se ha interrumpido.
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Para recuperarse de este fallo:
  • compruebe los módulos (modules) de comunicación para asegurarse de que siguen conectados a la red
  • Verifique que el controlador sigue funcionando
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
  • desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica del módulo (module) (si no funciona ninguno de los pasos anteriores)
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal