Asistente de calibración - ficha Seleccionar canales para calibrar I/O 1756 analógico
Esta ficha le permite seleccionar los canales que desea calibrar con la casilla de verificación
¿Desea calibrar?
Puede calibrar cualquier combinación de canales en grupos, o bien calibrar todos los canales a la vez, mediante los botones de opción
Calibrar canales en grupos
o Calibrar canales uno por uno
. Recomendamos que calibre todos los canales en el módulo (module) cada vez. Esto ayuda a mantener lecturas de calibración uniformes y mejora la precisión del módulo (module). módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Entregue su opinión