Mensajes de emisión a través del puerto serie

Algunos controladores
Logix Designer
están equipados con uno o dos puertos en serie.
CONSEJO: Las versiones 37 y posteriores de Logix Designer no admiten controladores con puertos en serie. Este tema solo se aplica a las versiones 36 y anteriores de Logix Designer.
Con la aplicación
Logix Designer
versiones 36 y anteriores, puede usar puertos en serie para enviar mensajes de difusión desde un controlador maestro a todos sus controladores esclavos mediante uno de los siguientes protocolos:
  • DF1 Master
  • Módem de radio DF1
  • DF1 esclavo
Los messages de emisión se envían a controladores (controllers) de recepción. Debido a esto, puede usar tipos de message de escritura con los messages de emisión. Los tipos de message de escritura incluyen:
  • Genéricos CIP
  • Escritura de tabla de datos CIP
  • Escritura no protegida de
    PLC-2
  • Escritura en pantalla de
    PLC-3
  • Escritura de rango de palabras de
    PLC-3
  • Escritura en pantalla de
    PLC-5
  • Escritura de rango de palabras de
    PLC-5
  • Escritura en pantalla de
    SLC
Para emitir mensajes a través del puerto en serie
Puede configurar messages de emisión en programas (programs) de lógica de escalera y texto estructurado.
  • En lógica de escalera, añada la instrucción y la estructura de Mensaje, y, a continuación, seleccione para acceder al cuadro de diálogo
    Configuración de mensaje
    y configurar el mensaje.
  • En texto estructurado, escriba MSG (aMSG) y, a continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en aMsg y elija
    Configurar
    para tener acceso al cuadro de diálogo
    Configuración de mensaje
    y poder configurar el mensaje.
Para configurar un mensaje de emisión
  1. En el
    Organizador de controlador (controller)
    , haga clic con el botón derecho en el controlador y elija
    Propiedades
    .
    Aparece el cuadro de diálogo
    Propiedades del controlador (controller)
    .
  2. Seleccione la ficha
    Protocolo del sistema
    . Esta ficha solo aparece para los controladores que tienen un puerto en serie.
  3. En el menú
    Protocolo
    , elija
    DF1 maestro
    ,
    DF1 módem de radio
    o
    DF1 esclavo
    .
    Dependiendo del protocolo que elija, aparecerán diversos parámetros en la pantalla.
  4. Introduzca la información para el protocolo. Seleccione Descripción general del cuadro de diálogo Propiedades del controlador (controller) - ficha Protocolo del sistema para obtener ayuda.
  5. Seleccione
    Aceptar
    .
  6. Realice una de estas opciones:
    • En su programa de lógica de escalera, seleccione dentro de la instrucción MSG.
    • En el programa (program) de texto de estructura, haga clic con el botón derecho del mouse en un Msg y elija
      Configurar
      .
      Aparece el cuadro de diálogo
      Configuración de mensaje
      con la ficha
      Configuración
      abierta.
  7. En el menú
    Tipo de mensaje
    , elija un tipo de mensaje de escritura para habilitar el botón
    Emitir
    de la ficha
    Comunicación
    . Consulte más arriba una lista de tipos de message de escritura.
    Dependiendo del tipo de message que elija, aparecerán diversos parámetros en la pantalla.
  8. Configure el resto de los campos y seleccione
    Aplicar
    . Seleccione Configuración de las instrucciones de message para obtener ayuda.
  9. Seleccione la ficha
    Comunicación
    .
  10. Seleccione
    Emisión
    .
  11. En el campo situado junto a
    Emisión
    , elija un canal en el menú. El número de canales disponibles depende del controlador (controller).
    Cuando seleccione el canal 0, la ruta de acceso a mensajes del cuadro de diálogo
    Configuración de mensaje
    tendrá como valor predeterminado 2.255.  Cuando seleccione el canal 1, la ruta de acceso a mensajes del cuadro de diálogo
    Configuración de mensaje
    tendrá como valor predeterminado 3.255. Tenga en cuenta que 255 es la dirección para emisiones.
    La ruta no está disponible, de modo que no puede introducir manualmente ningún valor de ruta.
  12. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal