Códigos de error en la transferencia en bloque
Estos son los códigos de error específicos de transferencia en bloque para
Logix5000
.Código de error (Hex) | Descripción | Visualización en el software |
|---|---|---|
00D0 | El escáner no ha recibido una respuesta de transferencia en bloque por parte del módulo de transferencia en bloque en los 3,5 segundos posteriores a la solicitud. | Error desconocido |
00D1 | La suma de comprobación de la respuesta leída no coincidía con la suma de comprobación del flujo de datos. | |
00D2 | El escáner ha solicitado una lectura o escritura, pero el módulo de transferencia en bloque ha respondido lo contrario. | |
00D3 | El escáner ha solicitado una longitud y el módulo de transferencia en bloque ha respondido con una longitud diferente. | |
00D6 | El escáner ha recibido una respuesta del módulo de transferencia en bloque indicando el fallo de la solicitud de escritura. | |
00EA | El escáner no se ha configurado para una comunicación con el rack que pudiese contener este módulo de transferencia en bloque. | |
00EB | La ranura lógica especificada no está disponible para este tamaño de rack. | |
00EC | Actualmente hay una solicitud de transferencia en bloque en progreso y es necesaria una respuesta antes de poder iniciar otra solicitud. | |
00ED | El tamaño de la solicitud de transferencia en bloque no es consecuente con las solicitudes de tamaños válidos de transferencia en bloque. | |
00EE | El tipo de solicitud de transferencia en bloque no es consecuente con el BT_READ o BT_WRITE esperado. | |
00EF | El escáner no ha podido encontrar una ranura disponible en la tabla de transferencia en bloque que pueda albergar la solicitud de transferencia en bloque. | |
00F0 | El escáner ha recibido una solicitud para restablecer los canales E/S remotos mientras había transferencias en bloque pendientes. | |
00F3 | Las colas para las transferencia en bloque remotas están llenas. | |
00F5 | No hay ningún canal de comunicación configurado para el rack o ranura solicitado. | |
00F6 | No hay ningún canal de comunicación configurado para E/S remotas. | |
00F7 | El tiempo de espera de la transferencia en bloque, fijado en la instrucción, terminó antes de finalizar. | |
00F8 | Error en el protocolo de transferencia en bloque: transferencia en bloque no solicitada. | |
00F9 | Se han perdido los datos de la transferencia en bloque debido a un canal de comunicación erróneo. | |
00FA | El módulo de transferencia en bloque ha solicitado una longitud diferente a la de la instrucción de transferencia en bloque asociada. | |
00FB | La suma de comprobación de los datos de lectura de transferencia en bloque era errónea. | |
00FC | Había una transferencia inválida de datos de escritura entre el adaptador y el módulo de transferencia en bloque. | |
00FD | La suma del tamaño de la transferencia en bloque y del índice en la tabla de datos de transferencia en bloque era mayor que el tamaño del archivo de la tabla de datos de transferencia en bloque. |
Entregue su opinión