Ficha UEL

Use esta ficha para configurar los valores de límite de subexcitación. Introduzca los valores para el límite de subexcitación según las recomendaciones del fabricante del generador. Los valores que introduzca establecerán una curva por encima del límite de estabilidad de estado estacionario del generador a fin de evitar que éste pierda sincronía con la red.
Los puntos W disminuyen del punto 1 al 5, y los puntos VAr aumentan del punto 1 al 5.
Parámetros
Habilitar límite de subexcitación
Seleccione este cuadro de verificación para habilitar el límite de subexcitación.
Curva de límite de subexcitación
W Punto 1
Introduzca el primer punto de potencia activa. Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 1.000.000.000 W. El valor predeterminado es 25.000 W.
W Punto 2
Introduzca el segundo punto de potencia activa. Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 1.000.000.000 W. El valor predeterminado es 50.000 W.
W Punto 3
Introduzca el tercer punto de potencia activa. Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 1.000.000.000 W. El valor predeterminado es 100.000 W.
W Punto 4
Introduzca el cuarto punto de potencia activa. Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 1.000.000.000 W. El valor predeterminado es 200.000 W.
W Punto 5
Introduzca el quinto punto de potencia activa. Los valores válidos oscilan entre 0,0 y 1.000.000.000 W. El valor predeterminado es 300.000 W.
VAr Punto 1
Introduzca el primer punto de potencia reactiva. Los valores válidos oscilan entre 0.0 y 1,000,000,000 VAr. El valor predeterminado es 275.000 VAr.
VAr Punto 2
Introduzca el segundo punto de potencia reactiva. Los valores válidos oscilan entre 0.0 y 1,000,000,000 VAr. El valor predeterminado es 250.000 VAr.
VAr Punto 3
Introduzca el tercer punto de potencia reactiva. Los valores válidos oscilan entre 0.0 y 1,000,000,000 VAr. El valor predeterminado es 200.000 VAr.
VAr Punto 4
Introduzca el cuarto punto de potencia reactiva. Los valores válidos oscilan entre 0.0 y 1,000,000,000 VAr. El valor predeterminado es 100.000 VAr.
VAr Punto 5
Introduzca el quinto punto de potencia reactiva. Los valores válidos oscilan entre 0.0 y 1,000,000,000 VAr. El valor predeterminado es 20.000 VAr.
Validar gráfica
Haga clic en este botón para actualizar el gráfico del límite de subexcitación actual según los valores introducidos.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal