Ficha Sincronización
Use esta ficha para introducir los valores y límites de sincronización.
Parámetros
Límites de sincronización
Igualdad de frecuencia
Límite inferior
Este valor establece el error de frecuencia más bajo para el que el CGCM permitirá que se sincronice el generador. Los valores válidos oscilan entre -2,0 y 2,0 Hz; el valor predeterminado es -0,1 Hz.
Límite superior
Este valor establece el error de frecuencia más alto para el que el CGCM permitirá que se sincronice el generador. Los valores válidos oscilan entre -2,0 y 2,0 Hz; el valor predeterminado es 0,1 Hz.
Igualdad de voltaje
Límite inferior
Este valor establece el error de voltaje más bajo para el que el CGCM permitirá que se sincronice el generador. Los valores válidos oscilan entre -25,0 y 25,0 % V; el valor predeterminado es -5,0 % V.
Límite superior
Este valor establece el error de voltaje más alto para el que el CGCM permitirá que se sincronice el generador. Los valores válidos oscilan entre -25,0 y 25,0 % V; el valor predeterminado es 5,0 % V.
Igualdad de fase
Límite inferior
Este valor establece el error de ángulo de fase más bajo para el que el CGCM permitirá que el generador se sincronice con el bus. Los valores válidos oscilan entre -45,0 y 45,0 grados. El valor predeterminado es -10,0 grados.
Límite superior
Este valor establece el error de ángulo de fase más alto para el que el CGCM permitirá que el generador se sincronice con el bus. Los valores válidos oscilan entre -45,0 y 45,0 grados. El valor predeterminado es 10,0 grados.
Retardo de aceptación
Este valor establece el lapso de tiempo necesario para que todos los parámetros estén establecidos de modo que se pueda cerrar el disyuntor. Este valor se basa en el tiempo transcurrido durante el cual la frecuencia, el voltaje y el ángulo de fase del generador y del bus han estado igualados. Los valores válidos oscilan entre 0.0 (predeterminado) y 10.0 segundos.
Offsets de bus A
Multiplicador de voltaje
Este valor establece un multiplicador por el que se multiplica el voltaje del bus A medido. Este valor puede utilizarse para compensar el error de relación entre transformadores. Los valores válidos son del 0,00 al 30000,0; el valor predeterminado es 1,0.
Fase
Esta valor establece un ángulo de fase agregado al ángulo de fase del bus A medido. Este valor puede utilizarse para compensar el cambio de fase entre transformadores. Los valores válidos oscilan entre -180,0 y 180,0 grados; el valor predeterminado es 0,0 grados.
Offsets de bus B
Multiplicador de voltaje
Este valor establece un multiplicador por el que se multiplica el voltaje del bus B medido. Este valor puede utilizarse para compensar el error de relación entre transformadores. Los valores válidos son del 0,00 al 30000,0; el valor predeterminado es 1,0.
Fase
Esta valor establece un ángulo de fase agregado al ángulo de fase del bus B medido. Este valor puede utilizarse para compensar el cambio de fase entre transformadores. Los valores válidos oscilan entre -180,0 y 180,0 grados; el valor predeterminado es 0,0 grados.
Rotación
Generador
Este valor proporciona al módulo (module) CGCM información sobre la rotación de fase del generador para que el CGCM pueda reconocer una situación de rotación en fase inversa y evitar que el disyuntor se cierre mientras existe una condición de inversión. Los valores válidos son ABC (0) (predeterminado) y ACB (1).
Bus
Este valor proporciona al módulo (module) CGCM información sobre la rotación de fase del bus para que el CGCM pueda reconocer una situación de rotación en fase inversa y evitar que el disyuntor se cierre mientras existe una condición de inversión. Este valor sólo es válido para las configuraciones de un único disyuntor. Los valores válidos son ABC (0) (predeterminado) y ACB (1).
Límites de bus inactivo
Frecuencia mín.
Este valor establece la frecuencia mínima que el CGCM reconocerá como frecuencia de bus inactivo y permitirá que se cierre el disyuntor en una condición de bus inactivo. Los valores válidos oscilan entre 40,0 y 70,0 Hz; el valor predeterminado es 59,95 Hz.
Frecuencia máx.
Este valor establece la frecuencia máxima que el CGCM reconocerá como frecuencia de bus inactivo y permitirá que se cierre el disyuntor en una condición de bus inactivo. Los valores válidos oscilan entre 40,0 y 70,0 Hz; el valor predeterminado es 60,05 Hz.
Voltaje mín.
Este valor establece el voltaje mínimo que el CGCM reconocerá como voltaje de bus inactivo y permitirá que se cierre el disyuntor en una condición de bus inactivo. Los valores válidos oscilan entre 85,0 y 30000,0 V; el valor predeterminado es 460,0 V.
Voltaje máx.
Este valor establece el voltaje máximo que el CGCM reconocerá como voltaje de bus inactivo y permitirá que se cierre el disyuntor en una condición de bus inactivo. Los valores válidos oscilan entre 85,0 y 30000,0 V; el valor predeterminado es 500,0 V.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión