Ficha Potencia
Use esta ficha para introducir los valores de potencia inversa y reactiva inversa.
Parámetros
kW de inversión
Punto de ajuste
Este valor establece el punto de ajuste de potencia inversa del generador a partir del cual el CGCM reconocerá una condición de potencia inversa e iniciará la temporización para desconectar, según el valor de retardo de fallo para potencia inversa. Los valores válidos oscilan entre 1,00 y 100,00 % de VA nominal; el valor predeterminado es 5,00 % de VA nominal.
Retardo de fallo
Este valor establece el tiempo que debe transcurrir para notificar y, si está configurado, desconectar el relé de la salida donde se produjo el fallo, una vez excedido el punto de ajuste de potencia inversa del generador. Los valores válidos oscilan entre 0,10 y 300,00 segundos; el valor predeterminado es 5,00 segundos.
kVar de inversión
Punto de ajuste
Este valor establece el punto de ajuste de reactiva inversa del generador a partir del cual el CGCM reconocerá una condición de reactiva inversa (pérdida de excitación) e iniciará la temporización para desconectar, según el valor de retardo de fallo para reactiva inversa. Los valores válidos oscilan entre 1,00 y 100,00 % de VA nominal; el valor predeterminado es 10,00 % de VA nominal.
Retardo de fallo
Este valor establece el tiempo que debe transcurrir para notificar y, si está configurado, desconectar el relé de la salida donde se produjo el fallo, una vez excedido el punto de ajuste de reactiva inversa del generador. Los valores válidos oscilan entre 0,10 y 300,00 segundos; el valor predeterminado es 20,00 segundos.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión