Ficha Ganancia
Use este ficha para introducir los valores de PID y de ganancia.
Parámetros
Control de factor de potencia
Ganancia integral Ki
Este valor permite ajustar la ganancia integral del controlador (controller) del factor de potencia y determina la característica de la respuesta dinámica a un cambio del valor del factor de potencia. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Ganancia global Kg
Este valor permite ajustar la ganancia de lazo aproximado, que convierte las ganancias por unidad en ganancias de sistema y ganancia global del controlador (controller) del factor de potencia. Este valor también determina la característica de la respuesta dinámica a un cambio del factor de potencia del generador. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Control VAR
Ganancia integral Ki
Este valor permite ajustar la ganancia integral del controlador (controller) VAr y determina la característica de la respuesta dinámica a un cambio en el valor de potencia reactiva. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Ganancia global Kg
Este valor permite ajustar el lazo aproximado, que convierte las ganancias por unidad en ganancias de sistema, ganancia y ganancia global del controlador (controller) del factor de potencia. Este valor también determina la característica de la respuesta dinámica a un cambio en el valor de potencia reactiva del generador. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Límite de sobreexcitación
Ganancia integral Ki
Este valor permite ajustar la ganancia integral del limitador de sobreexcitación y determina la característica de la respuesta dinámica a un evento de sobreexcitación. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Ganancia global Kg
Este valor permite ajustar la ganancia proporcional del limitador de sobreexcitación y determina la respuesta del limitador a un evento de sobreexcitación. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Límite de subexcitación
Ganancia integral Ki
Este valor permite ajustar la ganancia integral del limitador de subexcitación y determina la característica de la respuesta dinámica a un evento de subexcitación. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Ganancia global Kg
Este valor permite ajustar la ganancia proporcional del limitador de subexcitación y determina la respuesta del limitador a un evento de subexcitación. Al aumentar este valor, se aumenta la velocidad de la respuesta del limitador. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Control AVR/FCR
Ganancia proporcional Kp
Este valor permite ajustar la ganancia proporcional de AVR y determina la característica de la respuesta dinámica a los cambios de voltaje del generador. Generalmente, si la respuesta transitoria tiene un sobreimpulso excesivo, es preciso reducir el valor de Kp. Si la respuesta transitoria es demasiado lenta, con poco o sin sobreimpulso, es preciso aumentar el valor de Kp. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Ganancia integral Ki
Si se tarda demasiado tiempo en alcanzar un estado estable, es preciso aumentar el valor de Ki. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Ganancia de derivada Kd
Si la respuesta transitoria tiene demasiada oscilación, es preciso aumentar el valor de Kd. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Constante de tiempo Td
Este valor, la constante de tiempo del filtro, se utiliza para eliminar el efecto del ruido en la diferenciación numérica. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Ganancia global FCR Kg
Este valor permite ajustar la ganancia de lazo aproximado y la ganancia global del modo de funcionamiento FCR, y determina la característica de la respuesta dinámica a un cambio de voltaje del generador. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Ganancia global AVR Kg
Este valor permite ajustar la ganancia de lazo aproximado y la ganancia global del modo de funcionamiento AVR, y determina la característica de la respuesta dinámica a un cambio de voltaje del generador. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Ganancia igualdad voltaje
Si se tarda demasiado tiempo en igualar el voltaje del generador y el voltaje de bus, es preciso aumentar este valor. Si se ajusta este valor, puede que tenga cierto efecto en la precisión de la igualdad de voltaje y es posible que cambie el régimen en el que se alcanza el voltaje de bus. El rango de valores válidos está comprendido entre 0,0 (predeterminado) y 1000,0.
Ganancia auxiliar AVR/FCR
Este valor permite ajustar la ganancia global del control de la entrada auxiliar en el modo de funcionamiento AVR/FCR. Las unidades para este valor son el porcentaje del valor nominal por voltio. Los valores válidos son del -99,0 al 99,0; el valor predeterminado es 0,0. Si este valor se establece en 1.0, el parámetro controlado cambiará en un uno por ciento del valor nominal por cada voltio aplicado a la entrada auxiliar.
Ganancia auxiliar PF/VAr
Este valor permite ajustar la ganancia global del control de la entrada auxiliar en los modos de funcionamiento Var/PF. Las unidades para el controlador (controller) VAr son el porcentaje del valor nominal por voltio. Los valores válidos son del -99,0 al 99,0; el valor predeterminado es 0,0. Si este valor se establece en 1.0, el parámetro controlado cambiará en un uno por ciento del valor nominal por cada voltio aplicado a la entrada auxiliar. Si este valor se establece en 5.0, el factor de potencia regulado cambiará en 0.05 por cada voltio aplicado a la entrada auxiliar.
Ganancia corriente cruzada
Este valor permite ajustar la ganancia de la entrada de corriente cruzada. El valor real medido por la entrada de corriente cruzada se multiplica por el valor que se introduzca aquí. Este valor puede utilizarse para mejorar el reparto de potencia reactiva entre máquinas conectadas con corriente cruzada. Los valores válidos son del -30,0 al 30,0; el valor predeterminado es 1,0.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión