Ficha Excitación
Use esta ficha para introducir los valores de excitación inicial de modo que se ajusten al sistema y a las aplicaciones.
Esta ficha permite:
- introducir los valores de tiempo y voltaje inicial de temporización del encendido
- seleccionar el tipo de excitación que se usará
- seleccionar la fase adecuada, si se usa PMG como la fuente de alimentación de excitación
Parámetros
Temporización del encendido
Voltaje inicial
Introduzca el voltaje del generador que se generará inmediatamente después de habilitar la salida de excitación del CGCM. Este valor se basa en un porcentaje del voltaje nominal del generador. Los valores válidos oscilan entre 0,0% y 90,0%. El valor predeterminado es 5,0%.
Hora
Introduzca el lapso de tiempo (en segundos) que se tardará en pasar del voltaje inicial de la temporización del encendido al voltaje nominal del generador. Los valores válidos oscilan entre 1.0 y 7200.0 segundos El valor predeterminado es 5,0 segundos.
Voltaje de sobreexcitación
Punto de ajuste
Los valores válidos oscilan entre 1,0 y 200,0 V. El valor predeterminado es 150,00 V.
señal
Los valores válidos oscilan entre 0.10 y 30.00 segundos. El valor predeterminado es 1,00 segundos.
Corriente de excitación de pérdida
Punto de ajuste
Introduzca el valor de la corriente de salida de CC de CGCM que se considere mínima para mantener la sincronización del generador cuando esté en paralelo con otras fuentes de energía, como por ejemplo la red de una compañía. Este umbral permite la pérdida de detección. Los valores válidos oscilan entre 10 y 15,0 A. El valor predeterminado es 0,50 A.
señal
Introduzca el lapso de tiempo durante el cual la excitación de CGCM permanecerá por debajo del punto de ajuste de corriente de pérdida de excitación antes de que el módulo (module) indique un fallo de pérdida de excitación y, si está configurado para ello, active la salida de relé de fallo. Los valores válidos oscilan entre 0.10 y 9.90 segundos. El valor predeterminado es 5,00 segundos.
Fallo de diodo giratorio
Polo principal
Introduzca el número de polos en el campo principal del generador. El rango de valores válidos es: números pares del 2 al 20. El valor predeterminado es 4.
Polo excitador
Introduzca el número de polos en el campo del excitador del generador. El rango de valores válidos es: números pares del 2 al 20. El valor predeterminado es 8.
Nivel de diodo abierto
Introduzca el valor de porcentaje de fluctuación en el cual el monitor del diodo giratorio generará una alarma cuando se produzca una condición de diodo abierto. Los valores válidos oscilan entre 0% y 100,00%. El valor predeterminado es 5,00%.
Nivel de diodo cortocircuitado
Introduzca el valor de porcentaje de fluctuación en el cual el monitor del diodo giratorio generará una alarma cuando se produzca una condición de diodo cortocircuitado. Los valores válidos oscilan entre 0% y 100,00%. El valor predeterminado es 30,00%.
señal
Introduzca el lapso de tiempo que el módulo (module) CGCM tardará en indicar que se ha producido un fallo en los diodos giratorios. Los valores válidos oscilan entre 0.10 y 300.00 segundos. El valor predeterminado es 15,00 segundos.
Selección de excitación
Esta opción permite que el CGCM admita voltajes de entrada de alimentación procedentes de los terminales del generador (derivación) o de un generador de imanes permanentes (PMG). Si selecciona PMG, también deberá seleccionar la opción Selección de fase PMG. Este valor se establece en PMG de forma predeterminada.
Selección de fase PMG
Seleccione esta opción si la alimentación de PMG aplicada al módulo (module) CGCM debe ser monofásica o trifásica. Esta opción se establece en monofásica de forma predeterminada.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión