Ficha Corriente

Use esta ficha para introducir los valores de sobrecorriente del generador, corriente de pérdida de excitación, valores de fallo de diodo giratorio y el número de polos.
Parámetros
Sobrecorriente
Punto de ajuste
Este valor establece el umbral que el CGCM utilizará para reconocer una condición de sobrecorriente en el generador. Si se produce esta situación, el CGCM iniciará la temporización antes de desconectar, según los valores seleccionados de cuadrante de tiempo y curva de la sobrecorriente. Los valores predeterminados oscilan entre 10.00 y 320.00 % I nominal; el valor predeterminado es de 105.00 % I nominal.
Curva
Este valor establece la curva de disparo que utilizará la función de sobrecorriente del CGCM. Los valores oscilan entre 1 (predeterminado) y 17.
Cuadrante de tiempo
Este valor establece el tiempo de disparo en relación con la magnitud de la corriente real aplicada al CGCM. Los valores válidos son del 0 al 9,9; el valor predeterminado es 0,5.
Restricción de voltaje
Este valor compara el voltaje monitoreado con el límite de voltaje nominal establecido. Cuando el voltaje se encuentra entre 100 % y 25 % del voltaje nominal, el CGCM disminuye automáticamente la sobrecorriente mínima de disparo de forma proporcional. Los valores válidos oscilan entre 0.0 (predeterminado) y 200.0 % V nominal.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas en las fichas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal