Configurar la dirección IP, los valores de BOOTP, la velocidad de puerto y el parámetro de duplex (módulo (module) EtherNet/IP SoftLogix5800)

Para configurar los valores de BOOTP/DHCP y la dirección IP para este módulo (module), debe utilizar las herramientas de configuración que se proporcionan en el escritorio. Este módulo (module) no puede configurarse mediante la aplicación de configuración de
Logix Designer
.
Los campos de la ficha Configuración de puerto de la pantalla Propiedades del módulo (module) de este módulo tienen fines informativos y, por lo tanto, son de sólo lectura. No podrá realizar modificaciones en esas propiedades.
Acceso al cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) - ficha Configuración de puerto
Para acceder a la ficha Configuración de puerto del cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module), haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo apropiado desde el Organizador de controlador (controller) y seleccione Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del módulo (module) con la ficha General seleccionada. Haga clic en la ficha Configuración de puerto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal