Usar operadores a nivel de bits

Los operadores a nivel de bits manipulan los bits dentro de un valor basándose en dos valores.
Lo siguiente proporciona una descripción global de los operadores a nivel de bits.
Para
Use este operador
Tipo de datos óptimo
Y a nivel de bits
&, AND
DINT
O a nivel de bits
OR
DINT
O exclusivo a nivel de bits
XOR
DINT
complemento a nivel de bits
NOT
DINT
Este es un ejemplo:
Use este formato
Ejemplo
Para esta situación
Usar
valor1 operador valor2
Si input1, input2 y result1 son etiquetas DINT y su especificación dice: "Calcular el resultado a nivel de bits de input1 e input2. Almacenar el resultado en result1."
result1 := input1 AND input2;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal